This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4379:NEON 和 VFPv3-D16实现

Guru**** 2581045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619348/am4379-neon-and-vfpv3-d16-implementation

器件型号:AM4379

我认为它不应该是带 NEON 的 vfpv3-D16、而应该是带 NEON 的 vfpv3-D32。 也就是说 、我认为 AM437x 技术参考手册存在错误。

根据 AM437x 技术参考手册、AM437x 植入 式氖光处理引擎(NPE)和 VFPv3-D16、

根据 Cotex-A9技术参考手册、不允许使用该功能。

那么、我是对的吗?  全部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否发布有关您询问的内容的更详细的描述?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 很抱歉、我没有清楚地描述我的问题。 我已经对其进行了修改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、非常感谢