This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMS320DM8148:GPMC &放大器;DMA

Guru**** 2578915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619343/linux-tms320dm8148-gpmc-dma

器件型号:TMS320DM8148

工具/软件:Linux

您好!

在 u-boot 中使用 nand 和 GPMC 时,数据如何不是“在缓存中等待而不是一直移动到 nand 设备?

谢谢、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ranchu、

    直到最近(uboot 2016)、uboot 未对块设备实施磁盘高速缓存。 因此、所有数据都将直接读取和写入。 此外、在 uboot 中、CONFIG_BLOCK_CACHE (启用磁盘高速缓存的缓存)不在 NAND 访问路径中。 它仅反映在 ext4、fat 等其他文件格式中 这就是我相信你所做的观察的原因。