This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:在 AM5728的 SD 端口上支持 SDXC、可能从 DM385#39驱动程序移植?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625419/linux-am5728-sdxc-support-on-sd-port-of-am5728-possibly-porting-from-dm385-s-drivers

器件型号:AM5728
Thread 中讨论的其他器件: DM385

工具/软件:Linux

根据我的理解、AM5728 SD 端口可以在硬件上连接到 SDXC 器件。 但我们没有用于 exFAT 支持的驱动程序来获得更高的容量。 到目前为止、这是正确的吗?

DM385在数据表中要求 SDHC 速度下的 SDXC 支持。 这可能意味着我们确实在 DM385支持的 Linux 中支持 exFAT。 可以从我们的任何在线 git 集线器或其他站点访问该驱动程序源吗? 如果是、则客户可以尝试将其移植到 AM5728。

Ittiam 说、他们在名为 Clove 的 AM5728 SoM 上支持 SDXC。 您是否知道他们是自行进行驱动程序开发还是从 TI 获得了一些公开可用的内容?

最重要的是、我们需要找到一种在 AM5728上支持 SDXC 的方法、即使只以 SDHC 速度运行也是如此。

感谢你的帮助。

RandyP

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您真的需要 exFAT 吗? 您可以使用 fdisk 删除 exFAT 分区并创建较小的 FAT 或 ext 分区。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steve、

    由于客户对更大容量的要求是 SDXC、并且 SDXC 指定 exFAT、因此我会说"是的、我们确实需要 exFAT。"

    此致、
    RandyP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我对 DM385的了解不多、因此我不确定是否能提供帮助。 我了解了如何将 exFAT 支持添加到 x86 Linux 而不是 ARM。

    Steve K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ubuntu 和 Debian 支持 exFAT、但不支持我们的 SDK。

    Steve K.