This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:平铺机无法正常工作

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619527/am5728-tiler-does-not-work-correctly

器件型号:AM5728

您好!

我的客户正在尝试使用 AM5728的平铺功能进行显示旋转。 但它的表现不是很好。

操作系统不是 Linux。 因此它们不使用 Processor SDK。 但它们指的是处理器 SDK。

请参阅以下图片。

图片 A:图片 A 显示原始显示驱动程序(平面基座)为0度(无旋转)的预期显示内容。
图 B:图 B 显示了我们这次在0度(未旋转)下实施的显示驱动程序(平铺底座)。 (异常情况)

                                                     图片 A                                                                                                                               图片 B

     

 *图片 A 中显示的消息的内容 与此问题无关。

如果平铺功能正常工作、图片 B 必须显示图片 A。

在平铺器函数中、32 x 32像素(32位颜色)是一个称为"平铺"的单元、它是一种构造具有多个平铺的屏幕的机制、但现在所有平铺都显示相同的内容、这是一种现象。

使用 ICE、如果在 CCS 视图中向存储器写入1个像素数据(32位值)、则会同时重写固定地址处的数据(重复)。 请参阅

屏幕截图下方。

可能假设寄存器的设置不充分、并且无法正确引用平铺视图、并且最后写入的32 x 32像素的内容会在所有视图上重复反映。 他们还不会解决这个问题。

客户认为使用平铺器功能的寄存器(DISPC、DMM)内容与显示功能相关的内容从 CCS 和我随附 it.e2e.ti.com/.../The-register_2700_s-values-when-TILER-is-executed_2800_abnormal-behavior_2900_.xlsx 的 Excel 文件的"平铺器时的寄存器值"表中收集

 

关于设置内容、如果您有任何通知、请告知我。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我错过了图片 A 和 B 的帖子。请参阅以下内容。

    此致、

    Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您应该知道、此论坛仅支持 TI 发布的 Processor SDK。 我看不到我们如何支持它。 如果您对寄存器设置有具体问题、请发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Biser - San:

    感谢您的快速回复。

     我认为使用平铺功能需要配置 DISPC 和 DMM 寄存器。 我已经附上了它的资料。

    如果使用拼贴功能需要其他模块的寄存器配置、请告诉我。  

    此致、

    Michi