This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:视频解码问题

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619313/linux-am5728-video-decode-issue

器件型号:AM5728

工具/软件:Linux

你(们)好

使用 vidtest3或 gstreamer,当我解码视频 contennts (1080p30)时,VIDDEC3_process 具有 outArgs->extendedError 为01400000。

但是、它显示得很好。   当调用 VIDDEC3_Process 时,outArgs->extendedError 为01400000。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在每个视频流(1080p30)中看到此错误、或者在特定视频中看到此错误?
    您使用的是什么管道?
    有关解码器错误的更多信息、请参阅 h264dec 用户指南(~page59)。

    BR
    玛格丽塔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    此文件是 GST-LAUNCH-1.0文件 rc location=/HDD/xx.mpg! 太粗了! ducatimpeg2dec! kmsink 连接器=36。
    它发生在特定的内容上。
    如何获取 h264dec 用户指南和 mpeg2用户指南?
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在此处找到编解码器:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Training:_Multimedia
    在文件夹下:
    /ipumm/extrel/ti/ivahd_codecs/packages/ti/sdo/codecs
    用户指南是 h264dec doc 文件夹中的代码。

    我还建议您尝试流水线、如下所示:
    gst-launch-1.0文件 rc location=/HDD/xx.mpg! 太粗了! 很棒的酒店! kmsink 连接器=36

    BR
    玛格丽塔