This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6678:"c2t_delay = 0&quot 的单位;在 C6678的"nysh.spi.map&quot 中

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/631268/tms320c6678-unit-of-c2t_delay-0-in-nysh-spi-map-of-c6678

器件型号:TMS320C6678

大家好、Keystone 支持团队、

我想知道 C6678的"nysh.spi.map"中的"c2t_delay = 0"单位。
是"毫微秒"还是"时钟"?
我的客户希望将"c2t_delay"设置为"5毫微秒"。
您能否告知如何在 C6678的"nysh.spi.map"中正确设置"c2t_delay"?

此致、
卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    c2t 延迟是 SPI 时钟周期的间隔。 它映射到 SPI 用户指南中 SPIDELAY 寄存器中描述的 C2T 延迟:
    www.ti.com/.../sprugp2a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、
    感谢你的答复。
    "nysh.spi.map" SPI 时钟周期中是否存在 c2t 延迟?

    如果我的客户在"nysh.spi.map"中设置"c2t_delay = 5"、SPICLK=666kHz、
    tC2TDELAY 为7.5微秒

    "nysh.spi.map"中的"c2t_delay = 5"表示 SPI 延迟寄存器中的 C2TDELAY 字段值。
    如果是、我在用户指南中查看了示例公式;第3-14页。
    (小部分
    设置时间值计算如下:
    tC2TDELAY =(C2TDELAY + 2)×SPI 模块时钟周期
    示例:
    SPI 模块时钟= 25MHz -> SPI 模块时钟周期= 40ns;
    C2TDELAY = 06h;然后 tC2TDELAY = 320ns;
    (小部分

    如果我的客户在"nysh.spi.map"中设置"c2t_delay = 5"、SPICLK=666kHz、
    tC2TDELAY =(5 + 2)×1.5 (SPI 模块时钟周期)= 10.5微秒

    哪种理解是正确的?

    此致、
    卡纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误你的回答。 我们在此提供 ROM 引导加载程序源作为参考:

    processors.wiki.ti.com/.../Keystone_Device_Architecture

    以下是 BootROM 中设置的跟踪:

    spiCfg.c2tdelay = p_boot_params->c2tdelay;//从引导参数表复制配置。
    
    RET = hwSpiConfig (&spiCfg);
    
    SPI_REG_SPIDELAY_SET_C2T (v、cfg->c2tdelay);
    
    #define SPI_REG_SPIDELAY_SET_C2T (v、delay)(v)= BOOT_SET_BITfield (((v)、DELAY、31、24) 

    因此、它会显示引导参数表中的值、用于设置字段、这意味着它对应于您的第二个选项。

    此致、

    Rahul