This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TDA2EVM5777:Linux 映像 SD 引导失败

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626321/linux-tda2evm5777-linux-image-sd-boot-fails

器件型号:TDA2EVM5777
主题中讨论的其他器件: DRA742PMPDRA752

工具/软件:Linux

TDA2EVM5777

软件:PROCESSOR_SDK_VISION_03_00_00_00_setuplinux.bin

主机硬件:Linux Ubuntu 14.04 64位(虚拟机上的 Ubuntu)

目标硬件:VAYU ES2.0 GP EVM VISION - EVM5777G-03-40-00 703760-1031 REV C

请参阅 VisionSDK_Linux_UserGuide.pdf -> 3.1 Build Linux Vision SDK for Video Capture and Display User-Cases -> 4 Run -> SD boot。

MAKECONFIG=tda2xx_EVM_Linux_ALL 。

SD 卡:Micro SD 4GB 和8GB

BIOS 映像 SD 引导已成功完成、  

但 Linux 映像 SD 引导失败。 请帮帮我。

提前感谢您。

U-Boot SPL 2016.05-00002-g1439a4f (2017年9月14日- 20:44:19)
DRA752-GP ES2.0
I2C_WRITE:等待 addr ACK 时出错(STATUS=0x116)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
未找到 MMC 设备1
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

尝试从 MMC1引导
未找到 MMC 设备1
***警告-未找到 MMC 卡,使用默认环境

正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img
正在读取 u-boot.img


U-Boot 2016.05-00002-g1439a4f (2017年9月14日- 20:44:19 -0700)

CPU:DRA752-GP ES2.0
型号:TI DRA742
电路板:DRA74x EVM 修订版 H.0
DRAM:4 GiB
MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
**第一个描述符不是1:1上的主要描述符**
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:GPT 无效***
GUID 分区表头签名错误:0x0!= 0x5452415020494645
PART_GET_INFO_EFI:***错误:备份 GPT 无效***
错误:找不到分区:'UserData'

在 arch/arm/cpU/armv7/omap-common/utils.c:195/mmc_get_part_size ()
警告:fastboot.userdata_size:无法计算
SCSI:SATA link 0 timeout。
AHCI 0001.0300 32插槽1端口3 Gbps 0x1不支持 SATA 模式
标志:64位 NCQ stag pm led clo only pmp pio 贫民窟 part ccc apst
正在扫描设备总线...
找到0个器件。
网络:
警告:以太网@48484000使用 ROM 中的 MAC 地址
eth0:以太网@48484000
按任意键停止自动引导:0
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
在器件0上找到 SD/MMC
正在读取 BOOT.SCR
**无法读取文件 boot.scr **
正在阅读 uEnv.txt
2ms 内读取165个字节(80.1 KiB/s)
从 uEnv.txt 加载了 env
正在从 mmc0导入环境...
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
切换到分区#0,确定
mmc0是当前器件
I2C_WRITE:等待数据 ACK 时出错(STATUS=0x116)
tps65903x:无法设置 LDO1电压。
在器件0上找到 SD/MMC
在198ms (17.5 MIB/s)内读取3634000字节
24ms (4.4 MIB/s)内读取的109715字节
正在从 mmc0引导...
内核映像@ 0x82000000 [ 0x000000 - 0x377350]
###展开的设备树 blob、88000000
使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
正在将设备树加载到8ffe2000,结束位置8ffc92... 好的

正在启动内核...

[0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuset
[0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
[0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
[0.000000] Linux 版本4.4.4.45-00014-gc08192c-m脏(强@Ubuntu)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#3 SMP 优先于 THU Sep 14 14 20:45:43 PDT 2017
[0.000000] CPU:ARMv7处理器[412fc0f2]修订版2 (ARMv7)、CR=30c5387d
[0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、PIPT 指令高速缓存
[0.000000]机器放电模型:TI DRA742
[0.000000]保留存储器:已创建 DMA 存储器池、地址为0x000040300000、大小为3 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@40300000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留内存:创建了0x000099000000的 CMA 内存池,大小为80 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu2_CMA@95800000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:创建了0x00009e000000的 CMA 存储器池、大小为32 mib
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 ipu1_CMA@9d000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a1000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp1_CMA@99000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留存储器:创建了0x00000000a3000000 (大小为32 MIB)的 CMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 dsp2_CMA@9f000000、兼容 ID shared-dma-pool
[0.000000]保留的存储器:尚未支持没有映射的区域
[0.000000]保留存储器:创建了大小为0x00000000a9000000、大小为64 MIB 的 DMA 存储器池
[0.000000]保留存储器:已初始化节点 cmem@A9000000、兼容 id shared-dma-pool
[0.000000] CMA:保留0x00000000be400000处的24 MIB
[0.000000]正在强制为 SMP 执行写分配高速缓存策略
[0.000000]内存策略:数据高速缓存 writealloc
[0.000000] OMAP4:将0x00000000bfd00000映射到 DRAM 隔离层的 fe600000
[0.000000] DRA752 ES2.0
[0.000000] PERCPU:嵌入式11页/CPU @ef627000 s14848 r8192 d22016 u45056
[0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:243264
[0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 vram=16M root=PARTUUID =dd5190b8-02 RW rootwait ip=none mem=1024M
[0.000000] PID 哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
[0.000000]条目高速缓存散列表条目:131072 (顺序:7、524288字节)
[0.000000] inode 高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
[0.000000]内存:328752K/979968K 可用(6627K 内核代码、371K rwdata、2492K rodata、332K init、290K BSS、 446416K 保留、204800K CMA 保留、234496K HIGHMEM)
[0.000000]虚拟内核内存布局:
[0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
[0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
[0.000000] vmalloc:0xf0800000 - 0x800000 (240 MB)
[0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xf0000000 (768 MB)
[0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
[0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
[0.000000].text:0xc0008000 - 0xc08f0044 (9121 KB)
[0.000000].init:0xc08f1000 - 0xc0944000 (332 KB)
[0.000000].data:0xc0944000 - 0xc09a0fd0 (372 KB)
[0.000000].bss:0xc09a2000 - 0xc09ea880 (291KB)
[0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=2、Nodes=1
[0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
[0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
[0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
[0.000000] ti_dt_clocks_register:无法查找时钟节点 GMAC_gmii_ref_clk_div
[0.000000] OMAP 时钟事件源:Timer1为32786Hz
[0.000000]构建了以6.14MHz (PHY)运行的 cp15计时器。
[0.000000]时钟源:arch_sys_counter:mask:0xffffffffffffffffffffffffff max_cycles:0x16af5adb9、max_idle_ns:440795202250 ns
[0.000004] sched_clock:6MHz 时为56位、分辨率为162ns、每4398046511023ns 换行一次
[0.000015]切换到基于计时器的延迟环路、分辨率为162ns
[0.000332]时钟源:32K_COUNTER:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:58327039986419 ns
[0.000340] OMAP 时钟源:32768Hz 时为32K_COUNTER
[0.000810]控制台:彩色虚拟设备80x30
[0.000825]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0"替代
[0.000831]这样可以确保您仍然看到内核消息。 请
[0.000837]更新内核命令行。
[0.000850]校准延迟环路(跳过)、使用计时器频率计算的值。 12.29茂物剪(lpj=61475)
[0.000862] pid_max:默认值:32768最小值:301
[0.000955]安装高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.000965]安装点高速缓存散列表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
[0.001494]正在初始化 cgroup Subsys IO
[0.001510]正在初始化 cgroup Subsys 内存
[0.00153]正在初始化 cgroup 子系统设备
[0.001546]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
[0.001558]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
[0.001569]正在初始化 cgroup 子系统 PID
[0.001596] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
[0.001798]/cpus/cpu@0缺少时钟频率属性
[0.001814]/cpus/cpu@1缺少时钟频率属性
[0.001824] CPU0:线程-1、CPU 0、套接字0、mpidr 8000000
[0.001865]为0x80008380 - 0x800083e0设置静态标识映射
[0.080162] CPU1:线程-1、CPU 1、插座0、mpidr 8000000001
[0.080224]带来了2个 CPU
[0.080237] SMP:总共激活2个处理器(24.59个 BogoMips)。
[0.080244] CPU:所有 CPU 均在 HYP 模式下启动。
[0.080250] CPU:提供虚拟化扩展。
[0.080615] devtmpfs:已初始化
[0.110065] VFP 支持 v0.3:实施方41架构4第30部分变体 f rev 0
[0.111025] omap_hwmod:L3_main_2、使用来自 OCP 的断开 dt 数据
[0.207103] OMAP_hwmod:VPE:无 dt 节点
[0.207112]-------- [在此处剪切]-----
[0.207127]警告:CPU:0 PID:1在 arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
[0.207134] OMAP-hwmod:VPE:没有 MPU 寄存器目标基址
[0.207140]模块链接在:
[0.207153] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0未被污染4.4.4.45-00014-gc08192c-脏#3.
[0.207161]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.207168]回溯:
[0.207189][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.207196] r7:c08fe01c r6:60000013 r5:00000000 r4:c0970e0c
[0.207224][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.207236][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.207243] r7:c08fe01c r6:000009db R5:00000009 R4:ef073e58
[0.207266][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.207273] R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:00000000 R5:00000000 R4:c08257b0
[0.207298][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
[0.207305] R3:c0827a90 R2:c08257b0
[0.207315] R4:c0954e98
[0.207328][ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
[0.207334] R10:00000000 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:c09496b0 R5:c094bb38
[0.207355] R4:c0954e98
[0.207367][ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.207373] R5:c08fe32c R4:c09496b0
[0.207389][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.207395] R10:00000002 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:c0931820 R6:c093eff4 R5:c09a2000
[0.207416] R4:c09a2000
[0.207432][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.207438] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0679ccc
[0.207458] R4:c09a2000
[0.207472][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.207478] R5:c0679ccc R4:00000000
[0.207500]--[结束跟踪 ccf83b3df69d32]-->
[0.209632] omap_hwmod:wd_timer2:no dt 节点
[0.209639]------ [在此处剪切]-----

[0.209650]警告:CPU:0 PID:1 at arch/arm/mach-omap2/omap_hwmod.c:2523 _init.constprop.23+0x200/0x428 ()
[0.209656] OMAP_hwmod:WD_timer2:没有 MPU 寄存器目标基址
[0.209662]模块链接在:
[0.209673] CPU:0 PID:1 Comm:swapper/0污染:G W 4.4.4.45-00014-gc08192c-脏#3.
[0.209679]硬件名称:通用 DRA74X (平展器件树)
[0.209684]背迹:
[0.209700][ ](dump_backtrace)从[ ](show_stack+0x18/0x1c)
[0.209707] r7:c08fe01c r6:60000013 r5:00000000 r4:c0970e0c
[0.209731][ ](show_stack)从[ ](dump_stack+0x8c/0xa0)
[0.209741][ ](dump_stack)从[ ](warn_slESpath_common+0x88/b8)
[0.209747] r7:c08fe01c r6:000009db R5:00000009 R4:ef073e58
[0.209767][ ](warn_slowpath_common)、来自[ ](WARN_RASPH_FMt+0x38/0x40)
[0.209772] R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:00000000 R5:00000000 R4:c08257b0
[0.209797][ ](warn_slowpath_fmt)、来自[ ](_init.constprop.23+0x200/0x428)
[0.209802] R3:c0824ad0 R2:c08257b0
[0.209813] R4:c0950018
[0.209825][ ](_init.constprop.23)从[ ](_omap_hwmod_setup_All+0x48/0x98)
[0.209830] R10:00000000 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:ef1e86c0 R6:c09496b0 R5:c094bb38
[0.209851] R4:c0950018
[0.209863][ ](__omap_hwmod_setup_all)从[ ](do_one _initcall+0x98/0x1e4)
[0.209869] R5:c08fe32c R4:c09496b0
[0.209884][ ](多个_initcall)、来自[ ](kernel_init_freeed+0x1d4/0x268)
[0.209890] R10:00000002 R9:c08f1600 R8:000000ab r7:c0931820 R6:c093eff4 R5:c09a2000
[0.209910 ] R4:c09a2000
[0.209923][ ](kernel_init_freable)从[ ](kernel_init+0x18/0xf4)
[0.209929] R10:00000000 R9:00000000 R8:00000000 r7:00000000 R6:00000000 R5:c0679ccc
[0.209949] R4:c09a2000
[0.209962][ ](kernel_init)、来自[ ](RET_FANK_F叉+0x14/0x2C)
[0.209968] R5:c0679ccc R4:00000000
[0.209979]--[结束跟踪 ccf83b3df69d3233]--
[0.320542]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
[0.324873] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
[0.325733] NET:注册协议系列16.
[0.326670] DMA:预分配256 KiB 池用于原子相干分配
[0.350259]空闲:使用调速器梯
[0.380285]空闲:使用调速器菜单
[0.388834] OMAP GPIO 硬件版本0.1
[0.395360] IRQ:未找到/ocp/l4@4a000000/SCM@2000/pinmux@1400的 IRQ 域!
[0.412221] OMAP-GPMC 50000000。GPMC:GPMC 版本6.0
[0.412234] GPMC_mem_init:禁用映射在0x0-0x1000000的 CS 0
[0.421921] HW 断点:找到5个(+1保留)断点和4个观察点寄存器。
[0.421931]硬件断点:最大观察点大小为8字节。
[0.422398] OMAP4_SRAM_INIT:无法分配处理勘误 I688所需的 SRAM
[0.422407] OMAP4_SRAM_INIT:无法获取处理勘误 I688所需的 SRAM 池
[0.422986] OMAP DMA 硬件版本0.0
[0.461546] OMAP-DMA-engine 4a056000.DMA-controller:OMAP DMA 引擎驱动程序(支持 LinkedIn List1/2/3)
[0.462711] EDMA 43300000 .EDMA:禁用 memcpy
[0.467301] EDMA 43300000。EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
[0.471593]已注册 OMAP-iommu 40d01000.MMU:40d01000.MMU
[0.471780]已注册 OMAP-iommu 40d02000.MMU:40d02000.MMU
[0.471947]已注册 OMAP-iommu 588820.MMU:588820.MMU
[0.472112]已注册 OMAP-iommu 55082000.MMU:55082000.MMU
[0.472396] OMAP-iommu 41501000.MMU:已注册41501000.MMU
[0.472598]已注册 OMAP-IMU 415020.MMU:415020.MMU
[0.475812] Palmas 0-0058:IRQ 缺失:跳过 IRQ 请求
[0.490965] PALMAS:0-0058探测器失败,错误-121
[0.491616] pcf857x 0-0020:探测
[0.492189] pcf857x 0-0021:探测
[0.492337] OMAP_i2c 48070000.i2c:400kHz 时的总线0修订版0.12
[0.51082] pcf857x 1-0026:探测
[0.511372] mcp230xx:探测器1-0027失败,错误-121
[0.511598] mcp230xx:探测器1-0021失败,错误-121
[0.511828] mcp230xx:探测器1-0025失败、错误-121
[0.512541] OMAP_i2c 48072000.i2c:总线1修订版0.12、频率为400kHz
[0.512923] OMAP-i2c 48060000.i2c:总线2 rev0.12 400kHz
[0.513118]介质:Linux 介质接口:v0.10
[0.513166] Linux 视频采集接口:v2.00
[0.513203] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
[0.513210] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
[0.513232] PTP 时钟支持已注册
[0.513277] EDAC MC:版本:3.0.0
[0.514016] OMAP-mailbox 48840000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.514308] OMAP-mailbox 48842000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
[0.514649]已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序。
[0.515500]时钟源:切换到时钟源 ARCH_SYS_COUNTER
[0.526112] NET:注册协议系列2.
[0.526607] TCP 建立哈希表条目:8192 (顺序:3、32768字节)
[0.526671] TCP 绑定哈希表条目:8192 (顺序:4、65536字节)
[0.526797] TCP:配置哈希表(建立8192 BIND 8192)
[0.526843] UDP 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.526874] UP-Lite 哈希表条目:512 (顺序:2、16384字节)
[0.527077] NET:注册协议系列1.
[0.527318] RPC:注册后命名为 UNIX 套接字传输模块。
[0.527] RPC:注册的 UDP 传输模块。
[0.527334] RPC:注册的 TCP 传输模块。
[0.527340] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
[0.528327]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_a15 PMU 驱动器启用、提供7个计数器
[0.530730] futex 散列表条目:512 (顺序:3、32768字节)
[0.538363] squashfs:4.0版(2009/01/31) Phillip Lougher
[0.539002] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
[0.539027]注册了密钥类型 id_resolver
[0.539034]注册了密钥类型 id_legacy
[0.539101] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
[0.541077]退回:池大小:64页
[0.541236]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要247)
[0.541253]已注册 IO 调度程序 NOP
[0.541268]已登记 IO 调度程序的截止日期
[0.541303]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
[0.545851] pinctrl-single 4a003400.pinmux:282引脚、PA fc003400、尺寸为1128
[0.548969] PCI 主机桥/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000范围:
[0.548982]未找到/ocp/axi@0/PCIE_RC@51000000的总线范围、使用[bus 00-ff]
[0.549016] IO 0x20003000.0x20012fff -> 0x00000000
[0.549037] MEM 0x20013000..0x2ffffffff -> 0x20013000
[0.578975] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:链路未建立
[0.579148] dra7-PCIe 51000000.PCIe_RC:PCI 主机桥至总线0000:00
[0.579161] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[bus 00-ff]
[0.579171] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[IO 0x0000-0xFFF]
[0.579181] PCI_BUS 0000:00:根总线资源[mem 0x20013000-0x2fffffff]
[0.579591] PCI:总线0:禁用快速背对背传输
[0.579715] PCI:总线1:启用快速背对背传输
[0.579800] PCI 0000:00:00.0:条0:已分配[mem 0x20100000-0x201fff]
[0.579815] PCI 0000:00:00.0:条1:已分配[mem 0x2000000-0x2002FFF]
[0.579827] PCI 0000:00:00.0:PCI 桥至[bus 01]
[0.580060] pcieport 0000:00:00.0:通过 PCIe PME 中断向 PME 发送信号
[0.603181] fpd3_SerDes:7-002c 的探测器失败、错误-5
[0.603340] fpd3_SerDes 1-001b:串行器 fpd3_24b_ser 准备就绪
[0.605249] fpd3_SerDes 7-002c:解串器 fpd3_24b_DES 就绪
[0.665091]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
[0.668478] 4806a000.serial: tmio 0x4806a000处的 ttyS0 (IRQ = 301、base_baud = 3000000)是8250
[2.111890]控制台[ttyS0]已启用
[2.116306] 4806c000.serial: tmio 0x4806c000处的 ttyS1 (IRQ = 302、base_baud = 3000000)是8250
[2.126014] 48020000.serial: tmio 0x48020000处的 ttyS2 (IRQ = 303、base_baud = 3000000)是8250
[2.136038][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
[2.142243] omapdss_DSS 580000.dss:主绑定失败:-517
[2.149364] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[2.171920]循环:模块已加载
[2.175580] vmemexp 器件主要数字= 246
[2.179709]注册的 vmemexp 类
[2.183426]/dev/vmemexp 器件已注册
[2.187557] ioctl DBUFIOC_EXPORT_VIRTMEM =-1072899120
[2.193250] Nand:找不到 NAND 器件
[2.197040] OMAP2-nand 8000000.nand:扫描失败、可能是总线宽度不匹配
[2.206896] m25p80 spi32766.0:s25fl256s1 (32768 KB)
[2.212290]7在 MTD 器件 spi32766.0上找到的部分分区
[2.218170]在"spi32766.0"上创建7个 MTD 分区:
[2.22333] 0x0000000000000000 0x000000040000:"QSPI.SPL"
[2.229459] 0x000000040000-0x000000140000:"QSPI.u-boot"
[2.235823] 0x000000140000-0x0000001c0000:"QSPI.u-boot-spl-os"
[2.242736]0x0000001c0000-0x0000001d0000:"QSPI.u-boot-env"
[2.249411] 0x0000001d0000-0x0000001e0000:"QSPI.u-boot-env.Backup1"
[2.256805] 0x0000001e0000-0x0000009e0000:"QSPI.kernel"
[2.263115] 0x0000009e0000-0x000002000000:"QSPI.file-system"
[2.270935] libphy:固定 MDIO 总线:探测
[2.325533] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
[2.331657] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:检测到的 phy 掩码 fffff3
[2.341806] libphy: 48485000.mdio:探测
[2.345855] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[2]:器件48485000.MDIO:02、驱动程序未知
[2.353894] DaVinci_MDIO 48485000.MDIO:PHY[3]:器件48485000.MDIO:03、驱动程序未知
[2.362611] cpsw 48484000。以太网:检测到的 MACID = fc:0f:4b:C2:C7:D8
[2.369267] cpsw 48484000。以太网:CPT:溢出检查周期800
[2.376243] cpsw 48484000。以太网:cpsw:检测到的 MACID = fc:0f:4b:C2:C7:D9
[2.384819] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
[2.391180] i2c /dev/entries 驱动程序
[2.395627] ov1063x 1-0037:写入寄存器0x0103失败!
[2.401238] ov1063x:探测器1-0037失败,错误-121
[2.407176] ov1063x 1-0030:写入寄存器0x0103失败!
[2.412783] ov1063x:探测1-0030失败,错误-121
[2.423289] omap_hsmmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[2.456117] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[2.462503] OMAP_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[2.916965] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
[2.925955] tlv320aic3x-codec 0-0019:无法获取电源'IOVDD':-517
[2.932690] tlv320aic3x-codec 0-0019:无法请求耗材:-517
[2.940791] DaVinci-McASP 4847c000.McASP:无效的 tdm 插槽:0
[2.948205] NET:注册协议系列10.
[2.953490] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
[2.958696] NET:注册协议系列17.
[2.963375]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
[2.967807] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
[2.974698]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.980938]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[2.987199] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[2.993798] TI OMAP4 +器件的电源管理。
[2.998980]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
[3.006530] DMM 4e000000.DMM:已初始化所有 PAT 条目
[3.014662] omapdss_DSS 580000.dss:主绑定失败:-517
[3.020857] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[3.027844] OMAP_hsmmc 4809c0.mmc:获得 CD GPIO
[3.066364] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[3.072749] omap_hmc 480b4000.mmc:sdr12模式没有 pinctrl 状态
[3.105909] tlv320aic3x-codec 0-0019:无法获取电源'IOVDD':-517
[3.112643] tlv320aic3x-codec 0-0019:无法请求耗材:-517
[3.119897]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.126130]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.132367] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517
[3.139971]输入:GPIO_keys 作为/devices/platform/gpio_keys/input/input0
[3.146944] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
[3.157469] omapdss_DSS 580000.dss:主绑定失败:-517
[3.163689] connector-HDMI connector@1:无法找到视频源
[3.166299] EVM_3V3_SW:正在禁用
[3.166304] AIC-78_DVDD:正在禁用
[3.166309] vmmcwl_fixed:正在禁用
[3.166319] pbias _mmc_omap5:正在禁用
[3.166332] EVM_3V3_SD:正在禁用
[3.166572] ALSA 器件列表:
[3.166575]未找到声卡。
[3.194292] OMAP_hsmmc 4809c0.MMC:获得 CD GPIO
[3.225753]正在等待根设备 PARTUUUUUID=dd5190b8-02...
[3.226519] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr25模式下无 pinctrl 状态
[3.226524] omap_hsmmc 480b4000.mmc:sdr12模式无 pinctrl 状态
[3.255952] tlv320aic3x-codec 0-0019:无法获取电源'IOVDD':-517
[3.2626688] tlv320aic3x-codec 0-0019:无法请求耗材:-517
[3.269981]为电源 VDD、CPU0 -> VDD、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.276223]为电源 VBB、CPU0 -> VBB、4a003b20.oppdm 添加别名
[3.282472] ti_oppdm 4a003b20.oppdm:无法获取 VDD 稳压器:-517

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    专家将收到有关您的问题的通知。

    此致、
    Mariya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    vision_sdk_02_12_02_00_A15linux_Binaries\vision_sdk\prebuild\tda2xx-evm\ (mlo u-boot.img uenv.txt tisdk-rootfs-image-dra7xx-evm.tar.xz)

    它打印相同的错误。

    2. processor_sdk_vision_03_00_00_00_binaries\vision_sdk\prebuild\tda2xx-evm\(AppImage MLO)

    BIOS 映像 SD 引导已成功完成。  

     

     

    附加的日志 filee2e.ti.com/.../VISION_5F00_SDK_5F00_02_5F00_12_5F00_02_5F00_00_5F00_A15Linux_5F00_Binaries_5F00_Prebuilt_5F00_print_5F00_log.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于中讨论了该问题  ,因此我将关闭此主题。

    此致、

    Mariya