请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Linux
尊敬的先生:
我是 Linux 平台的新开发人员。
我使用 Ubuntu 16.04、 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-04.00.00.04软件包在 Beagle Bone 板上进行开发。
现在我可以制作 hello.c 文件并将其下载到 BBB、但无法将整个 zImage 文件下载到 BBB。
在 BBB uBoot 中、我键入 dhcp 或 tftp 命令从主机下载文件。
但它仍在加载阶段、等待 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 然后是超时。 最后、它写入"ARP 重试计数超过;再次启动"。
我还彼此 ping 通、它们可以得到响应。
有人能帮我解决问题吗?
非常感谢!