This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM5728:AM5728支持双通道1080p60显示。

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728, DS90C387

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622670/linux-am5728-am5728-support-two-channel-1080p60-display

器件型号:AM5728
主题中讨论的其他器件: DS90C387

工具/软件:Linux

大家好、

我的客户想问我们的 Processor SDK Linux 是否支持 AM5728的双通道1080p60显示、因为他们希望使用两个隔离式显示屏幕来显示不同的内容、每个屏幕都需要1080p60。 我们的处理器 SDK Linux 能否满足此要求?  

此外、颜色引脚功能是否可配置为使6位显示与8位兼容?

这是因为 AM5728将 D0-D17用于6位模式、而将 D0-D23用于8位模式。 客户希望采用硬件兼容的设计来支持这两种设计、因此他们可以实现兼容的设计来支持 DS90C387双通道 LVDS。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已通知视频专家。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引述 user="Steven Liu1"]我们的 Processor SDK Linux 是否可以支持 AM5728的双通道1080p60显示[/quot]

    是的、这是可能的。 AM5728 IDK EVM 演示了双显示屏-一个 HDMI @ 1080p60和其他1920x1200 LCD 显示屏@ 60fps

    [报价用户="Steven Liu1"]颜色引脚功能是否可配置为使6位显示与8位兼容?

    否 您可以在 DSS 中始终使用24bpp 模式、如果面板仅需要18bpp、则将每个通道的最低2个引脚保持断开状态。

    VOUT_18bpp[17:0]={VOUT_24bpp[23:18]、VOUT_24bpp[15:10]、VOUT_24bpp[7:2]}