This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/AM5K2E04:KeystoneII 的 UDP 示例代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5K2E04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626499/rtos-am5k2e04-udp-sample-code-for-keystoneii

器件型号:AM5K2E04

工具/软件:TI-RTOS

您好!

 

我想问一下带有 EVM 的 AM5K2E04 NETCP。

■K2E 开发板 XEVMK2EX

http://www.ti.com/tool/xevmk2ex

 

我们尝试在此 EVM 上测试基本功能。

UDP 发送和接收是否有任何示例代码。

 

此致、

 

Kiyoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoto、

    您能否指定您使用的操作系统类型(Linux 或 RTOS)?

    BR
    Tsvetolin Shulev

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsvetolin - SAN

    感谢你的答复。
    我现在会选择足够多的示例代码。

    最后、我将选择其他操作系统。

    Kiyoto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiyoto-San、

    如果您仍对 UDP 发送/接收 TI-RTOS 示例感兴趣、我建议您使用 Processor SDK RTOS ICSS-EMAC-设计教程:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_ICSS-EMAC-Design
    作为参考、您可以在以下位置使用 TI 网络开发者套件(NDK) v2.25 API 参考指南:
    www.ti.com/.../spru524j.pdf

    BR
    Tsvetolin Shulev