请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6678 主题中讨论的其他器件: FFTLIB
工具/软件:TI-RTOS
你(们)好
我想在 TMS320C6678的8个内核上运行 FFTLIB 中的 FFT openmp 内核之一。 在我测试代码时、我遇到了有关内存分配的错误。 我发现由 FFT_common.c FFT_MEM_SIZE_FAST 变量引起的此错误为768KB、且该值大于每个内核的512KB L2 SRAM。 是否可以修改代码 以在 TMS320C6678上运行? 如果是、请向我提供一些指导和提示?
谢谢