This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM4378:AM4378是否支持 SDXC?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626519/linux-am4378-does-am4378-support-sdxc

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好!  

我对 AM437x 的 SDXC 支持有一个问题。

我检查了以下主题。

e2e.ti.com/.../355613 AM437x

其内容  如下所示。

>在硬件级别、SDXC 与 SDHC/SD 向下兼容。 因此、连接 SDXC 卡时不会出现任何问题。

>在软件级别,SDXC 格式化为 exFAT,您需要 exFAT 驱动程序才能访问该卡(已从 Microsoft 获得专利)。

我知道 AM437x 支持 SDXC 卡。 但是、在软件级支持 SDXC 需要 exFAT 驱动程序。

我的客户正在使用 Linux 处理器 SDK 2.00.00。  现在客户无法检测 SDXC 卡。 因此、他们需要获取 Linux SDK 的 exFAT 驱动程序。

 因此、请告诉我如何获取 exFAT 驱动程序。

感谢您的快速回复。

此致、

Michi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michi、

    您对 AM437x SDXC 硬件支持的理解是正确的、但我想添加有关 SDXC 软件支持的其他说明。
    SD 驱动程序能够处理 SDXC 卡、但对于 SDXC 卡、Linux 上的本机 ext2文件系统应该可以工作(ext3/4文件系统也受支持)。 如果需要 Windows PC 兼容性、则需要 ex-FAT、由于 Linux 社区不支持此功能、我们目前没有计划进行此操作。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您也可以使用 FAT,但我不记得最大分区大小(可能是2GB 或4GB)。

    exFAT 在 Ubuntu 和 Debian 上受支持、但我们的 SDK 不受支持。

    Steve K.