This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6678:文件 I/O 支持

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633483/rtos-tms320c6678-file-i-o-support

器件型号:TMS320C6678

工具/软件:TI-RTOS

我需要能够 通过以太网在 C6678和 NAS 之间进行通信。  我已经阅读了 TI-RTOS 和 NDK 文档,无法找到是否可以挂载/映射到 NAS 设备。  我知道该器件不支持 FatFS、但 是否有允许 此操作的库或实现(可能 是 FTP)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我已将您的疑问转发给软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Processor SDK RTOS 提供了用于访问器件的 NIMU 层支持和示例、例如 C6678。 NDK 在 NIMU 层上运行。 要将其用作 NAS、这是要在 NDK 上构建的应用程序、您可能可以使用 FTP 服务器来实现此目的。

    我们最近在 AM57x 器件上提供了 FTP 示例、您可以查看并移植到 C6678。 下载链接为 software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

    此示例位于 pdk_am57xx_1_0_8\packages/ti\transport \ndk\Nimu\examples\ftpApp 下

    此致、Eric