This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/DS90UB964-Q1:访问从器件和 DS90UB913A-Q1寄存器时出现问题?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626651/linux-ds90ub964-q1-problem-accessing-slave-device-and-ds90ub913a-q1-registers

器件型号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件: DS90UB913A-Q1

工具/软件:Linux

您好、我们目前正在使用此设置 camerasensor <-> DS90UB913A-Q1 >> FPDIII link << DS90UB964-Q1 <-> imx6

<-> I2C


我们成功设置了链路、DS913使用中描述的示例将其器件 ID 写入 DS90UB964-Q1的 SER_ID 寄存器

然而、我们没有按照我们的预期对 DS90UB913A-Q1寄存器进行写入、您是否有任何示例/脚本可以访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    正如我看到的、您的主机处理器是 imx6。 我们不支持其他供应商的 SoC。 请咨询 imx6社区。

    此致、
    Yordan