This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320VC5416:设置中断

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: CODECOMPOSER

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633681/ccs-tms320vc5416-setting-up-interrupts

器件型号:TMS320VC5416
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我叫 Alexander。 为外部中断设置中断矢量时出现问题 CodeComposer Studio 版本为5.5.0。 我使用 SPRA036文档来实现它。 当我构建项目时、我得到错误:

 

未定义的首次引用

 符号           

 ------ --------

_c_int2  ./vecs.obj      

 _c_int3  ./vecs.obj      

 

_c_int4  ./vecs.obj      

 _c_int5  ./vecs.obj      

 

错误#10234-D:未解析的符号仍然存在

>>编译失败

错误#10010:链接期间遇到错误;未构建"VC5416.OUT"

gmake:***[VC5416.OUT]错误1

gmake:目标`全部'不会由于错误而重制。

 

****构建完成****

是否有人可以向我发送 我在此处附加的文件的正确版本? 或者、您能给我一个示例吗?e2e.ti.com/.../drive_2D00_download_2D00_20171020T114727Z_2D00_001.zip 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我已将您的疑问转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev