This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5535:语音预处理:8kHz 采样

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618788/tms320c5535-voice-pre-processing-8khz-sampling

器件型号:TMS320C5535

您好!

我正在为连接到 PCM 8 CMB 麦克风的 C5535 eZdsp 使用音频预处理示例代码。 我已经配置并更改了代码、以适用于6个 MIC。  

该示例以16kHz 采样率运行。 我想以8kHz 的频率运行它。 我在下面几行中进行了更改(16000至8000的更改):

bf_rt_BIOS/AudioCodec_dma.c:状态= AIC3254_init (16000、16000、PLL_MHz);
bf_rt_BIOS/AudioCodec_dma.c:状态= PCM186x_init (16000、PLL_MHz);
bf_rt_BIOS/codec_pcm186x.c:if (sampRateRec=16000)

我还使用 bfgui.exe 更改了 BF 系数。

除此之外、是否需要进行任何更改才能使程序正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhinandan、

    我已将此内容转发给 C55x 软件专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhi、

    遗憾的是、语音处理软件中的 ASNR 和 MSS 等算法无法处理8kHz 采样率。 很抱歉、它不支持。

    Lali