主题中讨论的其他器件:FFTLIB
您好!
我将 CCS 6.1.1与 Vision SDK 2.8.0.0搭配使用。 我安装了以下 RTSC 组件:
(1) 代码生成工具版本7.4.2
(2) XDC 3.32.00.06
(3) BIOS 6.45.00.20
(4) EDMA3 2.12.0.0
(5) XDAIS 7.24.00.04
我正在尝试在当前项目中优化 FFT 和 IFFT 计算。 这些计算在单个 C66x DSP 内核上运行。 但我无法理解如何将 C66x FFTLIB 内核集成到我的源代码中。 我尝试从库中执行两个内核的独立编译、请参阅 FFTLIB 用户手册以了解内核编译步骤。 我收到多个与缺少 RTSC 组件相关的错误、并且无法理解如何使用我当前的开发环境解决这些错误。
甚至可以将 C66x FFTLIB 用于 TDA3x 器件吗? 如果是、如何编译 FFTLIB 内核并将其与当前开发环境链接? 我是否绝对需要安装 C66x DSPLIB 来构建 C66x FFTLIB?
提前感谢您。