This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/processor-SDK-AM335X:EWARM 6.5:Fiq_stack 超出堆栈范围

Guru**** 2582855 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619244/starterware-processor-sdk-am335x-ewarm-6-5-fiq_stack-out-of-stack-range

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3359

工具/软件:Starterware

我使用的是 AM335x 入门套件(AM3359)和 EWARM 6.5。

从 StartWare 示例开始:

software-dl.ti.com/.../index_FDS.html

将样本下载到电路板时、发生以下错误:

2017年8月21日星期一15:02:07:堆栈'FIQ_STACK_'的堆栈指针(当前为0x8000A4B8)超出堆栈范围(0x8000B4D8至0x8000B4E0)

 

需要有关此问题的帮助。

Thanh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thanh、

    这些示例面向 CCS、因此我认为它们没有在 IAR 中经过测试。
    您正在尝试哪个具体示例? 此外、我还建议为 AM335x 使用 Processor SDK RTOS 软件包、正如我在该主题 e2e.ti.com/.../619047上向其他人提到的那样

    Lali
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Lali、

    我在软件包的 ewarm 位置下尝试了一些示例(AM335X_StarterWare_02_00_01_01\build\armv7a\ewarm\AM335x\evmAM335x)。
    例如,mcspi、watchdogTimer、uart...
    这意味着它应该支持 IAR。

    似乎 Processor SDK RTOS 软件包也适用于 CCS。 但是、出于某些原因、我想使用 IAR。
    是否有任何方法可以解决 EWARM 上的问题?

    谢谢、

    Thanh