This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux:am5728 HDMI

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624887/linux-am5728-hdmi

主题中讨论的其他器件:AM5728

工具/软件:Linux

您好:

全部。

我在 am5728上测试了 HDMI、如下所示;

modetest -c

kmscube -c 36.

第一个命令用于获取哪个连接器是 HDMI 器件;第二个命令用于测试 HDMI。

没有错误、HDMI 设备显示了3D 图形。

但 我的主要目的是  如何使用 HDMI 接口来转换不用于图形处理的数据。

换言之,我不知道/dev/中 的哪个设备文件是 HDMI 设备,以及如何使用它。

您能不能提供一些演示来了解如何在 am5728上安装 HDMI。

我找不到 demo kmscube 的源代码。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiabo、您好!

    您是否查看过 TI 的此 wiki 页面?
    processors.wiki.ti.com/.../TI81XX_PSP_HDMI_Driver_User_Guide

    以上指南可能不能直接帮助您、但它肯定会帮助您更好地了解 HDMI 驱动器。
    请务必分享您的知识/疑问、以便进一步学习。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 prabhuraj tavag20。

    您发布的 wiki 页面我已检查。但我仍无法在/dev/still 中找到 HDMI 设备文件节点。

    有人应该帮助我吗?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiabo、您好!

    我们可以通过以下方式找到 HDMI 驱动程序节点:
    如果 HDMI 驱动程序作为模块加载、则一旦 HDMI 显示打开、只需执行"lsmod "命令。
    看到 HDMI 驱动程序出现后,请运行 ls -HL /dev/*并输入。 请将输出粘贴到文本文件中并在此处共享。


    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,prabhuraj tavag20。

    你指出,我已经试过。显示如下:


    root@am57xx-EVM:~# lsmod
    模块 使用的大小
    BC_example 7186 0
    xhci_plat_hcd 5247 0
    xhci_hcd 109138 1个 xhci_plat_hcd
    子内核 194665 2 xhci_plat_hcd、xhci_hcd
    rpmsg_proto 7597 0
    rpmsg_rpc. 19668年
    rpmsg_PRU 4962 0
    CBC 2324 0
    鼓 13425 1.
    图3 64055 0
    UDC_CORE 12063 1 dwc3
    Virtio_rpmsg_BUS 13080 3 rpmsg_pru、rpmsg_rpc、rpmsg_proto
    蓝牙 325678 2.
    xfrm_user 23228 2.
    xfrm4_tunnel 2040 0
    ipcomp 2473 0
    xfrm_ipcomp 4695 1 ipcomp
    支持4. 6465 0
    AH4. 5665 0
    AF_KEY 27563 0
    xfrm_algo 6970 5 AH4、esp4、af_key、xfrm_user、xfrm_ipcomp
    PRU_rproc 11732 4.
    PRUSS_INTC 7227 5 PRU_rproc
    ECB 1909 0
    SND_SoC_simple_card 7760 0
    SND_SoC_OMAP_HDMI_AUDIO 4737 0
    SHA512_通用 9903 0
    SHA512_ARM 12079 0
    TI_VIP 39918 0
    SHA256_通用 9503 1.
    AHCI 平台 3218 0
    libahci_platform 8821 1 AHCI_PLANTANUS平台
    libahci 27891 2 libahci_platform、AHCI_platform
    pvrsrvkm 412372 5 bc_example
    libata 196388 3 libahci、libahci_platform、AHCI_platform
    HMAC 2735 1.
    MD5 1897 0
    SHA1_generic 2621 0
    SHA1_ARM_NEON 6261 0
    SHA1_ARM 3862 1 SHA1_ARM_NEON
    OMA_AES_DRIVER 19230 0
    高斯 11186 1 PRU_rproc
    OMAP-SHIM 21089 0
    SCSI_mod 129717 1个 libata
    TI_VPE 19292 0
    OMA_WDT 4570 0
    TI_SC 24714 2 ti_VIP、ti_VPE
    TI_CSC 2313 2 ti_vip、ti_vpe
    TI_vpdma 15166 2 ti_VIP、ti_VPE
    dwc3_OMAP 5054 0
    SND_SoC_tlv320aic3x 48260 1.
    mt9t11x 14769 0
    Extcon_Palmas 6347 0
    Extcon 13943 3 dwc3、extcon_Palmas、dwc3_OMAP
    RTC_PALMAS 5187 0
    RTC_OMAP 8272 0
    OMAP-DES 11446 0
    像素 cir_i2c_ts 6570 0
    OMA_Rng 4835 0
    RNG_CORE 8011 1 OMA_Rng
    RTC_ds1307 11278 0
    debugss_kmodule 6848 0
    omap_remoteproc 12389 4.
    远程处理器 27121 5 omap_remoteproc、pruss、pru_rproc、rpmsg_rpc、rpmsg_proto
    Virtio 7580 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
    Virtio_ring 12291 2 remoteproc、virtio_rpmsg_bus
    SH_FQ_CODEL 8251 3.
    uio_module_drv 7353 0
    是的 9329 1 uio_module_drv
    gdbserverproxy 4671 0
    cryptodev 37405 2.
    cmemk 35174 2.
    root@am57xx-EVM:~# ls -HL /dev/*
    Crw---- 1根 根 7月10日、235日18日14:19 /dev/autofs
    crw-rw-rw- 1根 根 241、7月0日18日14:20 /dev/bc_example
    Crw---- 1根 根 245、7月0日18、14:19 /dev/cmem
    Crw---- 1根 根 5、7月1日18、14:20 /dev/console
    Crw---- 1根 根 7月10日、62日18日14:19 /dev/cpu_dma_latency
    crw-rw-rw- 1根 根 10、57年7月18日14:19 /dev/crypto
    Crw---- 1根 根 242、7月1日18日14:19 /dev/dce-callback
    Crw---- 1根 根 18年7月10日、56日14:19 /dev/debugss
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月3日18日14:19 /dev/fb -> fb0
    crw-rw-- 1根 视频 29、7月0日18、14:19 /dev/fb0
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月13日30:56 /dev/fd ->/proc/self/fd
    crw-rw-rw- 1根 根 1、7月7日18、14:19 /dev/full
    Crw---- 1根 根 240、7月0日18 14:20 /dev/gdbtty0
    Crw---- 1根 根 240、7月1日18 14:20 /dev/gdbtty1
    Crw---- 1根 根 18年7月10日、183日、14:19 /dev/hwrng
    Crw---- 1根 根 89、3月0日30、00:56 /dev/i2c-0
    Crw---- 1根 根 89、3月2日30:00:56 /dev/i2c-2
    Crw---- 1根 根 89、3月4日30、00:56 /dev/i2c-4
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月25日30:56 /dev/initctl ->/run/systemd/initctl/fifo
    深灰色 1根 kmem 18年7月1日、2日14:19 /dev/kmem
    crw-r--r-- 1根 根 1日、7月11日18日14:19 /dev/kmsg
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月28日30:56 /dev/log ->/run/systemd/journal/dev-log
    crw-rw-- 1根 磁盘 7月10日、237日、18日、14:19 /dev/loop-control
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7、7月0日18、14:19 /dev/loop0
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7月1日18日14:19 /dev/loop1
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7、7月2日18、14:19 /dev/loop2
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7、7月3日18、14:19 /dev/loop3
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7月4日18日14:19 /dev/loop4
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7、7月5日18、14:19 /dev/loop5
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7、7月6日18、14:19 /dev/loop6
    BRW-RW--- 1根 磁盘 7、7月7日18、14:19 /dev/loop7
    深灰色 1根 kmem 1日、7月1日18日14:19 /dev/mem
    Crw---- 1根 根 7月10日、59日、18日、14:19 /dev/memory_bandwidth
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、3月0日30 00:56 /dev/mmcblk0
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、7月1日18日14:19 /dev/mmcblk0p1
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、7月2日18日14:19 /dev/mmcblk0p2
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、3月16日30 00:56 /dev/mmcblk1
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、7月32日18日14:19 /dev/mmcblk1boot0
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、48 Jul 18 14:19 /dev/mmcblk1boot1
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、7月17日18:14:19 /dev/mmcblk1p1
    BRW-RW--- 1根 磁盘 179、7月18日18日14:19 /dev/mmcblk1p2
    Crw---- 1根 根 7月10日、61日、18日、14:19 /dev/network_latency
    Crw---- 1根 根 7月10日、60日、18日、14:19 /dev/network_throughput
    crw-rw-rw- 1根 根 18年7月1日、3日14:19 /dev/null
    深灰色 1根 kmem 1、7月4日18:14:19 /dev/port
    Crw---- 1根 根 10、7月1日18、14:19 /dev/psaux
    crw-rw-rw- 1根 TTY 5、7月2日18、14:19 /dev/ptmx
    Crw---- 1根 根 251、7月0日18 14:19 /dev/ptp0
    Crw---- 1根 根 2、176年7月18日14:19 /dev/ptya0

    Crw---- 1根 根 2、7月255日18日14:19 /dev/ptyef
    Crw---- 1根 根 2、7月0日18、14:19 /dev/ptyp0
    Crw---- 1根 根 2、175年7月18日14:19 /dev/ptyzf
    crw-rw-rw- 1根 根 1、7月8日18:14:19 /dev/random
    crw-r- 1根 根 7月10日、63日、18日、14:19 /dev/rfkill
    Crw---- 1根 根 242、7月0日18、14:19 /dev/rpc_example_2
    Crw---- 1根 根 242、7月2日18日14:19 /dev/rpmsg-dce
    Crw---- 1根 根 243、7月0日18、14:19 /dev/rpmsg_pru30
    Crw---- 1根 根 243、7月1日18日14:19 /dev/rpmsg_pru31
    Crw---- 1根 根 243、7月2日18日14:19 /dev/rpmsg_pru32
    Crw---- 1根 根 243、7月3日18:14:19 /dev/rpmsg_pru33
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月4日18日14:19 /dev/rtc -> rtc0
    Crw---- 1根 根 254、7月0日18 14:19 /dev/rtc0
    Crw---- 1根 根 254、7月1日18:14:19 /dev/rtc1
    Crw---- 1根 根 254、7月2日18、14:19 /dev/rtc2
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月15日30:56 /dev/stderr ->/proc/self/fd/2
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月15日30:56 /dev/stdin ->/proc/self/fd/0
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月15日30:56 /dev/stdout ->/proc/self/fd/1
    crw-rw-rw- 1根 TTY 5、7月0日18、14:19 /dev/tty
    crw--w---- 1根 TTY 4、7月0日18、14:19 /dev/tty0

    Crw---- 1根 根 3、175年7月18日14:19 /dev/ttyzf

    Crw---- 1根 根 7月10日、58日18日14:19 /dev/ubi_ctrl
    rw-r--r-- 1根 根 7月18日14:19 /dev/udev_network_queue
    crw-rw-rw- 1根 根 1、7月9日18、14:19 /dev/urandom
    crw-rw-- 1根 TTY 7、7月0日18、14:19 /dev/vcs
    crw-rw-- 1根 TTY 7月1日18日14:19 /dev/vcs1
    crw-rw-- 1根 TTY 7、7月2日18、14:19 /dev/vcs2
    crw-rw-- 1根 TTY 7、7月3日18、14:19 /dev/vcs3
    crw-rw-- 1根 TTY 7月4日18日14:19 /dev/vcs4
    crw-rw-- 1根 TTY 7、7月5日18、14:19 /dev/vcs5
    crw-rw-- 1根 TTY 7、7月6日18、14:19 /dev/vcs6
    crw-rw-- 1根 TTY 7、128 7月18日14:19 /dev/vcsa
    crw-rw-- 1根 TTY 7月7日、129日、18日、14:19 /dev/vcsa1
    crw-rw-- 1根 TTY 7月7日、130日、18日、14:19 /dev/vcsa2
    crw-rw-- 1根 TTY 7月7日、131日、18日、14:19 /dev/vcsa3
    crw-rw-- 1根 TTY 7月7日、132日、18日、14:19 /dev/vcsa4
    crw-rw-- 1根 TTY 7月7日、133日、18日、14:19 /dev/vcsa5
    crw-rw-- 1根 TTY 7、134 7月18日14:19 /dev/vcsa6
    crw-rw-- 1根 视频 81、7月2日18、14:19 /dev/video0
    crw-rw-- 1根 视频 81年7月1日18日14:19 /dev/video10
    crw-rw-- 1根 视频 81、7月0日18、14:19 /dev/video11
    Crw---- 1根 根 7月10日、130日、18日、14:19 /dev/watchdog
    Crw---- 1根 根 248、7月0日18 14:19 /dev/watchdog0
    crw-rw-rw- 1根 根 7月1日、5日18日14:19 /dev/zero

    /dev/block:
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月10日30:56 179:0 ->../毫米波尔克0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 179:1 ->……/mmcblk0p1
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月10日30:56 179:16 ->…/mmcblk1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 179:17 ->……/mmcblk1p1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 179:18 ->……/mmcblk1p2
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 179:2 ->……/mmcblk0p2
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18日14:19 179:32 ->./mmcblk1boot0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 179:48 ->./mmcblk1boot1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:0 ->../循环0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:1 ->../循环1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:2 ->../循环2
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:3 ->../循环3
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:4 ->../循环4
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:5 ->../循环5
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:6 ->../循环6
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:7 ->../循环7

    /dev/bus:
    drwxr-xr-x 4根 根 80 Jul 18 14:19 USB

    /dev/char:
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 10:1 ->分/分碟
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月11日18:19 10:130 ->看门狗
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 10:183 ->../断电
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月9日18日14:19 10:235 ->../自动填充
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 10:237 ->../循环控制
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月10日18日14:19 10:56 ->../调试
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月9日18日14:19 10:57 ->../加密
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月11日18日14:19 10:58 ->./ubI_ctrl
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月19日18:19 10:59 ->./memory_bandwidth
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月21日18:19 10:60 ->../network_throughput
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月18日14:19 10:61 ->../network_latency
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月18日14:19 10:62 ->./CPU DMA 延迟
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月9日18日14:19 10:63 ->……/rfkill
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月16日18日14:19 116:2 ->../snd/controlC1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 116:3 ->../snd/pcmC1D0p
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 116:33 ->../snd/timer
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月16日18日14:19 116:4 ->../snd/controlC0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 116:5 ->../snd/pcmC0D0p
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 116:6 ->../snd/pcmC0D0c
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 13:32 ->../input/mouse0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月13日18日14:19 13:63 ->../input/mice
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 13:64 ->../input/event0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日18:19 13:65 ->../input/event1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月18日14:19 189:0 ->../bus/usb/001/001
    lrwxrwxrwx 1根 根 18 Jul 18 14:19 189:1 ->../bus/usb/001/002
    lrwxrwxrwx 1根 根 18 Jul 18 14:19 189:128 ->../bus/usb/002/001
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月18日14:19 189:129 ->../bus/usb/002/002
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月6日18日14:19 1:1 ->.../分钟
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 1:11 ->../kmsg
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 1:2 ->../ kmem
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 1:3 ->../无
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 1:4 ->../端口
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 1:5 ->../零
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 1:7 ->../完整
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月9日18日14:19 1:8 ->随意
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月10日18日14:19 1:9 ->.../ urandom
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:20 226:0 ->../dri/card0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 226:1 ->../dri/card1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月17日18日14:19 226:128 ->../dri/renderD128
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月17日18日14:19 226:129 ->../dri/renderD129
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月17日18日14:19 226:64 ->../dri/controlD64
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月10日18日14:19 240:0 ->../ gdbtty0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月10日18日14:19 240:1 ->../ gdbtty1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月13日18日14:20 241:0 ->../bc_example
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月16日14:19 242:0 ->./rpc_example_2
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月15日1814:19242:1->./DCE-回叫
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 242:2 ->../rpmsg-DCE
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月14日18日14:19 243:0 ->../rpmsg_pru30
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月14日18日14:19 243:1 ->../rpmsg_pru31
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月14日18日14:19 243:2 ->../rpmsg_pru32
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月14日18日14:19 243:3 ->../rpmsg_pru33
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 7月18日14:19 245:0 ->……/分钟
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月12日18日14:19 248:0 ->../看门狗0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 251:0 ->../ ptp0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 254:0 ->../ rtc0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 254:1 ->./RTC1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 254:2 ->../ rtc2
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月6日18日14:19 29:0 ->../ fb0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 2:0 ->../ptyp0
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 2:1 ->……/ptyp1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 2:10 ->../排印错误

    lrwxrwxrwx 1根 根 7月6日18日14:19 5:0 ->../ TTY
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月10日18日14:19 5:1 ->../控制台
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月18日14:19 5:2 ->../ ptmx
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月6日18日14:19 7:0 ->……/vcs
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 7:1 ->../ vcs1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 7:128 ->./vcsa
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:129 ->../vcsa1
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:130 ->../ vcsa2
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日1814:197:131->./vcsa3.
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:132 ->../vcsa4
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:133 ->……/vcsa5
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月8日18日14:19 7:134 ->./vcsa6
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 7:2 ->../ vcs2
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 7:3 ->./vCS3
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 7:4 ->./vCS4.
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 Jul 18 14:19 7:5 ->./vcs5
    lrwxrwxrwx 1根 根 7 7 7月18日14:19 7:6 ->../版本
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月10日18日14:19 81:0 ->../视频11
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月10日18日14:19 81:1 ->../视频10
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月9日18日14:19 81:2 ->../视频0
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月8日30 00:56 89:0 ->../i2c-0
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月8日00:56 89:2->../i2c-2.
    lrwxrwxrwx 1根 根 3月8日30:56 89:4 ->../i2c-4.

    /dev/disk:
    drwxr-xr-x 2 root 根 160 Jul 18 14:19
    drwxr-xr-x 2 root 根 7月80日18日14时19分标签
    drwxr-xr-x 2 root 根 160 7月18日14时19分
    drwxr-xr-x 2 root 根 7月120日18时14分19分

    /dev/dri:
    crw-rw-- 1根 视频 226、0 7月18日14:20卡0
    crw-rw-- 1根 视频 226、7月1日18:19 Card1
    crw-rw-- 1根 视频 226、64年7月18日14:19 controlD64
    crw-rw-- 1根 视频 226、128 7月18日14:19伦德 D128
    crw-rw-- 1根 视频 226-129 7月18日14:19伦德 D129

    /dev/input:
    drwxr-xr-x 2 root 根 7月80日18时14分19分
    crw-rw-- 1根 输入 2013年7月13日、64日18时14分19分事件0
    crw-rw-- 1根 输入 2013年7月13日、65日18日14:19 EVENT1
    crw-rw-- 1根 输入 7月13日63日18时14分19小鼠
    crw-rw-- 1根 输入 7月13日、32日18时14分19分
    lrwxrwxrwx 1根 根 7月6日18:19触摸屏0 -> EVENT1

    /dev/mqueue:

    /dev/pts:
    C ------ 1根 根 1970年1月5日、2日 ptmx

    /dev/shm:
    rw-r--r-- 1根 根 128.0K 7月18日14:19 HeapManager

    /dev/snd:
    drwxr-xr-x 2 root 根 7月80日18时14分19分
    crw-rw-- 1根 音频 116、7月4日18 14:19 controlC0
    crw-rw-- 1根 音频 116、2 Jul 18 14:19 controlC1
    crw-rw-- 1根 音频 116、7月6日18:14:19 pcmC0D0c
    crw-rw-- 1根 音频 116、7月5日18:14:19 pcmC0D0p
    crw-rw-- 1根 音频 116、7月3日18:14:19 pcmC1D0p
    crw-rw-- 1根 音频 116、33年7月18日14:19计时器

    /dev/v4l:
    drwxr-xr-x 2 root 根 7月80日18时14分19分
    root@am57xx-EVM:~#

    您能找到什么解决问题的方法吗?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiabo、您好!

    感谢您分享详细信息。 在浏览日志和 AM572x 显示子系统后、我了解到 HDMI 由 DSS (显示子系统)控制、后者作为 omapdrm Linux 驱动程序公开。 因此、您无法找到正在加载的单独 HDMI 驱动程序。
    根据 wiki 页面、请尝试打开并控制/dev/dri/card0或 Card1 (只需进行实验和检查)以操控 HDMI 显示。
    您还可以浏览 omapdrm 测试代码以更好地进行验证和理解。

    查看可让您更好地了解的 wiki 页面:

    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_Linux_SDK_Graphics_and_Display
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_VIP_Driver
    git.ti.com/.../master
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_DSS_User's_Guide

    我希望这些信息对您有所帮助、我可以为您提供您所需的详细信息。 请分享您的知识/学习情况、以便进一步讨论。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。prabhuraj tavag20。

    我已经查看了您发布的页面、但我没有任何解决问题的想法。

    HDMI 模块对我来说是新的。 如果您给我一些演示或指出如何解决我的问题、我认为我可以做得最好。

    您还有其他使用 HDMI 的消费者吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiabo、您好!

    我根据您的要求为您提供了 HDMI 器件文件信息。
    您可以参考 git.ti.com/.../master 上的代码 、该代码为您提供了测试 HDMI 和从应用角度了解 HDMI 的指针。 您已经将此代码用作"kmscube "等命令

    如果您可以详细说明您正尝试使用 HDMI 执行的操作、我们可以对其进行研究。
    a)您是否希望修改 HDMI 以满足您的定制板需求?
    b)您是否正在尝试利用 HDMI 显示来绘制 UI 应用?

    请告诉我。

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Prabhuraj tavag20

    我无法打开您发布的链接。

    您可以在此处上传代码吗?

    我应该回答您想知道的问题;

    首先、TI 制造的 SDK 电路板上的 HDMI 器件问题是问题。

    其次、传输数据是用于解决 ethcat 项目问题的 ARM、而数据不是图形。





    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiabo、您好!

    有关 omapdrm 测试、请参阅以下链接。 我没有 AM572x 电路板、因此无法进行测试。 请在您的设置中进行交叉编译和测试、并告诉我结果。 如果您参考该代码、您还可以找到用于显示的器件文件的详细信息。

    github.com/.../omapdrmtest

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,prabhuraj tavag20;

    我已下载了包含 github.com/.../omapdrmtest 的代码。

    但我无法正确编译、发出错误消息:

    致命错误:libdce.h 无此类文件或目录;

    我如何求解探测?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiabo 您好!

    基本上、ompdrmtest 对于 AM57x 和 DRA7xx 是通用的。 您可以参考指南 processors.wiki.ti.com/.../DRA7xx_GLSDK_Software_Developers_Guide 来构建 omapdrm。
    此外,下面的主题将详细讨论这方面的内容:
    e2e.ti.com/.../2009127

    谢谢、
    Prabhuraj
    Black胡椒 技术