This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/am3359:内核挂起

Guru**** 2584505 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3359, AM3352, TMP102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/618871/linux-am3359-kernel-hangs

器件型号:AM3359
主题中讨论的其他器件: AM3352TMP102

工具/软件:Linux

大家好、

有人可以告诉我如何处理在 一段时间后启动的 Linux 内核系统。 。。

我使用 的   是 ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-03.00.04 SDK 和 linux-4.4.4.12+gitAUTOINC+3639bea54a-g3639bea54a 操作系统

根目录@AM335x-EVM:~编号
根目录@AM335x-EVM:~编号
来自 systemd-journald@AM335x-EVM 的广播消息(星期五、2016年12月23日、07:39:53 UTC):

内核[555]:[426.572730]内部错误:Oops:17 [#1]抢占 ARM

来自 systemd-journald@AM335x-EVM 的广播消息(星期五、2016年12月23日、07:39:53 UTC):

kernel[555]:[426.695141]进程 kworker/U2:1 (pid:46、栈限制= 0xcf446210)

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是定制板吗? 是否可以发布完整的日志文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的定制板有时会出现问题

    根目录@AM335x-EVM:~# dmesg
    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000]正在初始化 cgroup 子系统 CPU
    [0.000000]正在初始化 cgroup Subsys cpuacct
    [0.000000] Linux 版本4.4.4.12.12-g3639bea54a (tl@tl-desktop)(gcc 版本5.3.1 20160113 (Linaro GCC 5.3-2016.02))#12抢先于 Sun 2016年10月9日10:00:37 CST 2016
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.000000]机器模型:TI AM3359 ICE-V2
    [0.000000] CMA:保留0x8d000000处的24 MIB
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000]在节点0上的总页:65536
    [0.000000] free_area_init_node:节点0、pgdat c09e8e6c、node_mem_map cfdad000
    [0.000000]正常区域:576页用于 memmap
    [0.000000]正常区域:保留0页
    [0.000000]正常区域:65536页、LIFO 批处理:15
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (NEON)
    [0.000000] pcpu-alloc:s0 r0 d32768 u32768 alloc=1*32768
    [0.000000] pcpu-alloc:[0] 0
    [0.000000]在区域顺序和移动分组中构建了1个区域列表。 总页数:64960
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO3、115200n8 root=PARTUUUUID=de333d9d-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:16384 (顺序:4、65536字节)
    [0.000000]内存:224376K/262144K 可用(7095K 内核代码、292K RWdata、2444K rodata、288K init、263K BSS、 13192K 保留、24576K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    vmalloc:0xd0800000 - 0x0x800000 (752MB)
    低内存:0xC0000000 - 0xd0000000 (256 MB)
    pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    .text:0xc0008000 - 0xc0959034 (9541KB)
    init:0xc095a000 - 0xc09a2000 (288KB)
    .data:0xc09a2000 - 0xc09eb248 (293KB)
    .bss:0xc09ed000 - 0xc0a2eed8 (264 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]叶扇出的生成时间调整为32。
    [0.000000] NR_IRQ:16 nr_IRQ:16 16.
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000014] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000037]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000046] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000494] clocksource_probe:未找到匹配的时钟源
    [0.000674]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000700]警告:您的'console=ttyO3'已被'ttyS3'替代
    [0.000706]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000711]更新内核命令行。
    [0.000727]校准延迟环路... 795.44茂物剪(lpj=3977216)
    [0.089045] pid_max:默认值:32768最小值:301
    [0.089170]安装高速缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089182] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089866]正在初始化 cgroup Subsys IO
    [0.089899]正在初始化 cgroup Subsys 内存
    [0.089934]正在初始化 cgroup 子系统设备
    [0.089949]初始化 cgroup Subsys 冷冻柜
    [0.089964]正在初始化 cgroup 子系统 perf_event
    [0.089976]正在初始化 cgroup 子系统 PID
    [0.090002] CPU:测试写入缓冲区一致性:好的
    [0.090387]为0x80008200 - 0x80008258设置静态标识映射
    [0.092483] devtmpfs:已初始化
    [0.104223] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.119265] omap_hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.174622]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.176751] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.178086] NET:注册协议系列16.
    [0.180341] DMA:预分配256 K2B 池用于原子相干分配
    [0.209042]空闲:使用调速器梯
    [0.2399031]空闲:使用调速器菜单
    [0.243338] GPIO 线路7 (FET_SWITCH_CTRL)硬接线输出/高电平
    [0.243772] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.246016] GPIO 线路100 (PR1_MII_CTRL)硬启动输出/高电平
    [0.246043] GPIO 线路106 (MUX_MII_CTL1)硬根输出/低电平
    [0.25577] HW 断点:不支持调试架构0x4。
    [0.297757] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.301464] vgaarb:已加载
    [0.302055] SCSI 子系统已初始化
    [0.302372] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [0.302451] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [0.302557] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [0.303130] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c0000000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c0_pins_default 的 pctldev、延迟探针
    [0.303185] omap_i2c 4802a000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/i2c1_pins_default 的 pctldev、延迟探针
    [0.303311] media:Linux media interface:v0.10
    [0.303376] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.303428] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.303435] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.303467] PTP 时钟支持已注册
    [0.303691] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.304883] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.305203]高级 Linux 声音架构驱动程序已初始化。
    [0.306403]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.317542] NET:注册协议系列2.
    [0.318324] TCP 建立哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.318362] TCP 绑定哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.318389] TCP:已配置哈希表(建立2048 BIND 2048)
    [0.318461] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.318481] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.318641] NET:注册协议系列1.
    [0.319026] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.319042] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.319049] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.319056] RPC:注册的 TCP NFSv4.1反向通道传输模块。
    [0.319090] PCI:CLS 0字节、默认64
    [0.320025]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.322026] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.330259] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.331096] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.331167]已注册密钥类型 id_resolver
    [0.331174]注册密钥类型 id_legacy
    [0.331258] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.333234]块层 SCSI 通用(BSG)驱动程序0.4版已加载(主要248)
    [0.333261]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.333274] IO 调度程序截止日期已登记
    [0.333443]已注册 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.334945] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.39839]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.402451] 44e09000.serial: tmio 0x44e09000处的 ttyS0 (IRQ = 158、base_baud = 3000000)是8250
    [0.403655] 48022000.serial: tmio 0x48022000 (IRQ = 159、base_baud = 3000000)处的 ttyS1是8250
    [0.404731]控制台[ttyS3]已禁用
    [0.404809] 481a6000.serial: tmio 0x481a6000处的 ttyS3 (IRQ = 160、base_baud = 3000000)是8250
    [1.071966]控制台[ttyS3]已启用
    [1.076671] 481aa000.serial: tmio 0x481aa000处的 ttyS5 (IRQ = 161、base_baud = 3000000)是8250
    [1.086628][DRM]已初始化 DRM 1.1.0 20060810
    [1.099805]循环:模块已加载
    [1.105080] SPI spi1.0:设置:忽略不支持的模式位800
    [1.111835] m25p80 spi1.0:s25fl064k (8192 KB)
    [1.116742]在 MTD 器件 spi1.0上找到6个部件分区
    [1.122251]在"spi1.0"上创建6个 MTD 分区:
    [1.127093] 0x000000000000-0x000000020000:"SPL"
    [1.133074] 0x00000002000-0x000000040000:"SPL.Backup1"
    [1.139691] 0x000000040000-0x000000140000:"U-Boot"
    [1.145730]0x000000140000-0x000000150000:“U-Boot Env”
    [1.152215]0x000000150000-0x000000550000:“内核”
    [1.158337] 0x000000550000-0x000000800000:“User Data (用户数据)”
    [1.166075] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.226473] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6
    [1.232616] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:检测到的 phy 掩码 FFFFFFFE
    [1.23976] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.243821] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[0]:器件4a101000.MDIO:00、驱动器 Micrel KSZ9031千兆位 PHY
    [1.254329] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = e8:EB:11:D4:87:ff
    [1.262011] PEGASUS:v0.0.3 (2013/25)、Pegasus/Pegasus II USB 以太网驱动程序
    [1.269673] usbcore:注册的新接口驱动程序峰值
    [1.275438] usbcore:注册的新接口驱动程序 aSix
    [1.280982] usbcore:注册的新接口驱动程序 ax88179_178a
    [1.287197] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_ether
    [1.293127] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc75xx
    [1.298988] usbcore:注册的新接口驱动程序 smsc95xx
    [1.304809] usbcore:注册的新接口驱动程序 net1080
    [1.31052] usbcore:注册了新的接口驱动程序 CDC_Subset
    [1.316578] usbcore:注册的新接口驱动程序 zaurus
    [1.322289] usbcore:注册的新接口驱动程序 CDC_NCM
    [1.328752] EHCI_hcd:USB 2.0 "增强型"主机控制器(EHCI)驱动程序
    [1.335320] EHI-PCI:EHCI PCI 平台驱动程序
    [1.339887] EHCI 平台:EHCI 通用平台驱动程序
    [1.345330] EHI-OMAP:OMAP-EHCI 主机控制器驱动程序
    [1.350724] ohci_hcd:USB 1.1 'Open'主机控制器(OHCI)驱动程序
    [1.356992] ohci-PCI:OHCI PCI 平台驱动程序
    [1.361539] ohci 平台:OHCI 通用平台驱动程序
    [1.367313] usbcore:注册的新接口驱动程序 USB 存储
    [1.373807] mousedev:PS/2鼠标设备,适用于所有鼠标
    [1.380475] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.385538] cputidle: enable-method 属性'ti、am3352'找到操作
    [1.392583] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.398839] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.456674] Synopsys Designware 多媒体卡接口驱动程序
    [1.463179] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.470402] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.476840] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbhid
    [1.482440] usbhid:USB HID 内核驱动程序
    [1.488795] NET:注册协议系列10.
    [1.494604] SIT:IPv6 over IPv4隧道驱动程序
    [1.500219] NET:注册协议系列17.
    [1.505007]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.509596] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.51783] ThumbEE CPU 扩展支持。
    [1.522159]正在注册 SWP/SWPB 仿真处理程序
    [1.578343] tps65910-RTC tps65910-RTC:RTC 内核:将 tps65910-RTC 注册为 rtc0
    [1.587297] tmp102 0-0049:已初始化
    [1.591115] OMAP-i2c 44e0b000。i2c:400kHz 时的总线0修订版0.11
    [1.598195] at24 1-0050:512字节24c04 EEPROM、可写、16字节/写入
    [1.604966] omap_i2c 4802a000.i2c:100kHz 时的总线1 rev0.11
    [1.611656] VMMC:由 VBAT 供电
    [1.687638]输入:USER_KEYS@0 AS /devices/platform/user_keys@0/input/input0
    [1.700600] tps65910-RTC tps65910-RTC:将系统时钟设置为2000-01-01 00:00 UTC (946684800)
    [1.717092] ALSA 器件列表:
    [1.720098]未找到声卡。
    [1.724366]正在等待根设备 PARTUUID =de333d9d-02...
    [1.750337] mmc1:未设置 MAN_BKOPS_EN 位
    [1.761561] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.767767] mmcblk0:mmc1:0001 P1XXXX 3.60 GiB
    [1.772588] mmcblk0boot0:mmc1:0001 P1XXXX 分区1 16.0 mib
    [1.778848] mmcblk0boot1:mmc1:0001 P1XXXX 分区2 16.0 mib
    [1.786066] mmcblk0:P1 P2
    [2.169552] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.174409] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.182890] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.190156] devtmpfs:已安装
    [2.194131]释放未使用的内核内存:288K (c095a000 - c09a2000)
    [2.200606]此架构没有内核内存保护。
    [2.471259] systemd[1]:生成时间之前的系统时间、提前时钟。
    [2.532299]随机:可使用16位熵进行系统读操作
    [2.557255] systemd[1]:systemd 229在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -IDN)
    [2.576371] systemd[1]:检测到架构 ARM。
    [2.597857] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.265528] systemd[1]:[/lib/systemd/system/gadget-init.service:15]未知 lvalue 在"服务"部分中的"ExecStopPre"
    [3.568725] systemd[1]:sysinit.target:在 sysinit.target/start 上找到订购周期
    [3.576695] systemd[1]:sysinit.target:找到对 alignment.service/start 的依赖
    [3.584423] systemd[1]:sysinit.target:找到对 basic.target/start 的依赖项
    [3.591798] systemd[1]:sysinit.target:找到了对 sockets.target/start 的依赖
    [3.599285] systemd[1]:sysinit.target:找到 avahi-daemon.socket/start 的依赖项
    [3.607193] systemd[1]:sysinit.target:找到对 sysinit.target/start 的依赖
    [3.614644] systemd[1]:sysinit.target:通过删除作业 alignment.service/start 来中断订购周期
    [3.624173] systemd[1]:已删除 alignment.service:作业 alignment.service/start 以从 sysinit.target/start 开始中断订购周期
    [3.66431] systemd[1]:Listening on Journal Socket (/dev/log)。
    [3.686790] systemd[1]:已达到目标交换。
    [3.707231] systemd[1]:侦听日志套接字。
    [3.729542] systemd[1]:创建的层系统层。
    [3.751864] systemd[1]:开始为当前内核创建所需静态设备节点列表...
    [3.781751] systemd[1]:已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [3.827131] systemd[1]:侦听 udev 控制套接字。
    [3.848327] systemd[1]:创建的层 system-Getty.slice。
    [3.871107] systemd[1]:正在启动安装虚拟控制台...
    [3.901801] systemd[1]:正在安装调试文件系统...
    [3.941322] systemd[1]:已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [3.986211] systemd[1]:创建的层系统-串行\x2dgetty.slice。
    [4.007781] systemd[1]:侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [4.036782] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [4.057132] systemd[1]:侦听 Syslog 套接字。
    [4.081929] systemd[1]:正在启动日志服务...
    [4.108645] systemd[1]:创建的层用户和会话层。
    [4.123947] systemd[1]:已达到目标层。
    [4.148243] systemd[1]:tmp.mount:要挂载的目录/tmp 不为空,但仍可挂载。
    [4.171117] systemd[1]:正在安装临时目录...
    [4.202322] systemd[1]:安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [4.303854] systemd[1]:正在启动加载内核模块...
    [4.364808] systemd[1]:正在开始重新装载根和内核文件系统...
    [4.382044] cryptodev:已加载驱动程序1.8。
    [4.427313] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [4.466276] systemd[1]:已达到目标路径。
    [4.472082] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [4.497342] systemd[1]:侦听名为 Pipe 的/dev/initctl 兼容性。
    [4.561045] systemd[1]:已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [4.587001] systemd[1]:已安装调试文件系统。
    [4.606934] systemd[1]:挂载的临时目录。
    [4.627551] systemd[1]:已启动日志服务。
    [6.252944] systemd-journale[89]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    [8.077765] OMAP-WDT:OMAP 看门狗计时器版本0x01:初始超时60秒
    [8.181121]使用虚拟稳压器时未找到47401300.usb-phy 电源 VCC
    [8.289069] 47401b00.usb-phy 电源 VCC 未找到、正在使用虚拟稳压器
    [9.173438] CAN 器件驱动程序接口
    [9.309278] c_CAN_platform 481cc000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1cc000、IRQ=167)
    [9.420249] OMAP_rng 48310010.rng:OMAP 随机数生成器版本 20.
    [9.464389] c_CAN_platform 481d0000.can: c_CAN_platform 设备已注册(regs=fa1d0000、IRQ=168)
    [9.718140] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [9.873801] remoteproc0:wkup_m3可用
    [9.887049] OMAP-SHIM 53100000.SHIM:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [9.935652] remoteproc0:注意:remoteproc 仍在开发中并被视为实验。
    [9.991403] OMAP-hwmod:pruss:_wait_target_ready 失败:-16
    [10.057220] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [10.074605] remoteproc0:二进制格式尚未最终确定、并且还不能保证向后兼容性。
    [10.101780] ti-pruss 4a300000.pruss:无法启用 pruss
    [10.136812] ti-pruss:4a300000.pruss 的探测器失败,错误-16
    [10.186783] remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [10.192190] remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小216252
    [10.294304] prueth pruss_eth:无法获取 pruss 句柄
    [10.334224] remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [10.334257] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x191
    [12.217406] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。
    [14.372481] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [14.372513] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [14.372522] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [14.372543] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [14.372709] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [14.435109] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:新 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [14.518985]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.547689]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [14.613872] musb-hdrc:ConfigData=0xde (UTMI-8、dyn FIFO、大容量组合、大容量分离、HB-ISO Rx、 HB-ISO Tx、SoftConn)
    [14.613904] musb-hdrc:MHDRC RTL 版本2.0
    [14.613914] musb-hdrc:设置 fifo_mode 4.
    [14.613932] musb-hdrc:28/31最大 EP、16384/16384存储器
    [14.614074] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto: MUSB HDRC 主机驱动程序
    [14.690826] musb-hdrc musb-hdrc.1.auto:已注册新 USB 总线、分配的总线编号2
    [14.729062] musb-hdr musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #1, port1 00000104
    [14.739843]集线器2-0:1.0:找到 USB 集线器
    [14.752415]集线器2-0:1.0:检测到1个端口
    [14.881482] musb-hdr musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #2, port1 00000104
    [14.931800] musb-hdr musb-hdrc.1.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #1, port1 00000104
    [15.033921] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #3, port1 00000104
    [15.084235] musb-hdr musb-hdrc.1.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #2, port1 00000104
    [15.186351] musb-hdrc musb-hdrc.0.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (80、<SessEnd), retry #3, port1 0008010c
    [15.236656] musb-hdr musb-hdrc.1.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (81、<SessEnd), retry #3, port1 00000104
    [15.389090] musb-hdr musb-hdrc.1.auto:在 a_wait_vrise 中添加了 VBUS_ERROR (80、<SessEnd), retry #3, port1 0008010c
    [16.038646] NET:注册协议系列15.
    [16.586806] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [16.669208] net eth0:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [16.699274]随机:非阻塞池已初始化
    [16.748451] net eth0:找到 PHY:id:0x221622
    [16.825630] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [16.998331]正在初始化 XFRM netlink 套接字
    [17.008092]蓝牙:内核版本2.21
    [17.065845] NET:注册协议系列31.
    [17.095968]蓝牙:HCI 设备和连接管理器已初始化
    [17.146908]蓝牙:HCI 套接字层已初始化
    [17.151849]蓝牙:已初始化 L2CAP 套接字层
    [17.200449]蓝牙:SCO 套接字层已初始化
    [20.747652] cpsw 4a100000.ethernet eth0:链路向上- 100Mbps/全-流控制 Rx/TX
    [20.772728] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):eth0:链路就绪



    根目录@AM335x-EVM:~编号
    来自 systemd-journald@AM335x-EVM 的广播消息(星期五、2016年12月23日06:35:44 UTC):

    内核[469]:[416.104922]内部错误:Oops:17 [#1]抢占 ARM


    来自 systemd-journald@AM335x-EVM 的广播消息(星期五、2016年12月23日06:35:44 UTC):

    kernel[469]:[416.232598]进程 kworker/U2:1 (pid:46、栈限制= 0xcf432210)


    来自 systemd-journald@AM335x-EVM 的广播消息(星期五、2016年12月23日06:35:44 UTC):

    kernel[469]:[416.238991]堆栈:(0xcf433df0至0xcf434000)


    来自 systemd-journald@AM335x-EVM 的广播消息(星期五、2016年12月23日06:35:44 UTC):

    内核[469]:[416.243390] 3de0:cf433e14 cf433e00 c0357cf0 c03575d0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ongyuan,

    USB 端口在该板上工作吗? 可能存在电流泄漏。 请检查 此主题。

    此致、
    Kemal