This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/processor-SDK-AM335X:运行 Ubuntu 时出错

Guru**** 2583945 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633608/linux-processor-sdk-am335x-errors-running-ubuntu

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM335X
主题中讨论的其他器件:AM3354

工具/软件:Linux

您好!  

我正在使用 am3354平台(512MB 和1GB DDR3)并运行 Linux 3.12和 Ubuntu 14.04。

我可以在我的 LCD 上运行 Ubuntu 映像、如果我触摸或运行任何应用程序、它将挂起或使我的系统崩溃。  

Xorg 提供分段 错误、我再次手动从命令行启动 startx 并运行、但同样也是同样的问题。 在我的平台中,它不会在 X Window 桌面上停留更多时间。

我的 LCD 显示屏(并行 RGB) 或触摸屏(ti-tSC)或任何图形驱动程序是否存在任何问题。

请查找随附的 Xorg 日志以供参考。

我们的平台中加载的以下模块:-

----------------------------------------

root@ubuntu-armhf:# lsmod
使用的模块大小
bufferclass_ti 5405 0
Omaplfb 11286 0
pvrsrvkm 175355 2 bufferclass_ti、omaplfb
uvcvideo 66582 0
videobf2_vmalloc 2577 1 uvcvideo
videobf2_memops 1276 1 videobf2_vmalloc
videobf2_core 24581 1 uvcvideo
CDC_ACM 14473 0
wl18xx 82396 0
SND_SoC_OMAP 2494 0
SND_PCM_dmaEngine 2997 1 SND_SoC_OMAP
wlcore 166014 1 wl18xx
mac80211 251910 2 wl18xx、wlcore
cfg80211 163054 3 mac80211、wl18xx、wlcore
Snd_soc_Davinci_McASP 9484 0
MUSB DSP 6511 0
SND_SoC_Davinci 5438 1 SND_SoC_Davinci_McASP
musb_hdrc 42838 1 musb_dsp
SND_SoC_CORE 99221 3 SND_SoC_Davinci_McASP、SND_SoC_OMAP、SND_SoC_DaVinci
SND_COMpress 7419 1 SND_SoC_CORE
regmap_SPI 1469 1 snd_soc_core
SND_PCM 66734 4 SND_SoC_CORE、SND_SoC_OMAP、SND_SoC_DaVinci、SND_PCM_dmaEngine
snd_page_alloc 4843 1 snd_pcm
SND_TIMER 16028 1 SND_PCM
SND 45368 4 SND_SoC_CORE、SND_TIMER、SND_PCM、SND_COMpress
Soundcore 4767 1声卡
ak8975 5031 0
fxos8700 9856 0
wlcore_SDIO 4333 0
MUSB AM335x 1199 0
双链接3560 0
蓝牙204293 2双路链接
----------------------------------------

此致、

Lofna

e2e.ti.com/.../Xorg-Error-Log.txt