This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCSK388:如何配置 HDVPSS 以进行捕获

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TVP5158, TVP7002, TMDSCSK388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624567/tmdscsk388-how-to-configure-hdvpss-to-capture

器件型号:TMDSCSK388
主题中讨论的其他器件:TVP5158TVP7002DM388

大家好、我正在尝试从 HDVPSS 捕获创建视频路径。

帮助请求必要的步骤、代码或任何可用文档以配置 HDVPSS 以进行捕获。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    几个问题。
    IPNC 版本是什么?
    2.您使用的是哪种硬件?
    3.如果是定制硬件,它是否包含 TVP7002或 TVP5158芯片?
    4.您的捕获源是什么?
    5.解释您的管道。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    IPNC 版本是什么?
    IPNC_RDK 3.9.0

    2.您使用的是哪种硬件?
    我正在使用 DM388处理器板(TMDSCSK388)+定制载板

    3.如果是定制硬件,它是否包含 TVP7002或 TVP5158芯片?
    我不是自定义 TMDSCSK388、作为参考、我购买了 DM388 CSK (TMDSCSK388 + TMDSCSKCC)。
    开发了一个新的载板来连接替代 TMDSCSKCC 的源。 此处仅为载波
    电路板不同、TMDSCSK388相同、因此它包含 TVP7002或 TVP5158芯片。

    4.您的捕获源是什么?
    该源提供16位 YCbCr 视频。 该视频应像 DM388 CSK 中一样进行流式传输


    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、
    您的捕获源是什么?
    我在这里询问您使用哪种媒体来馈送视频源。 它是 VGA、复合输入、HDMI 等吗?
    之后、请将特定源连接到哪个芯片(TVO7002或 TVP5158)。

    如需参考、您可以查看以下捕获链接参数。
    CaptureLink_CreateParams_Init (&capturePrm);

    CapturePrm.numVipInst = 1;
    CapturePrm.outQueParams[0].nextLink = dupId[CAM_DUP_IDX];

    CapturePrm.tilerEnable =错误;
    CapturePrm.enableSdCrop =错误;
    CapturePrm.numBufsPerCh = 8;
    CapturePrm.numExtraBuf = 1;
    CapturePrm.fakeHdMode =错误;
    CapturePrm.enableSdCrop =错误;
    CapturePrm.doCropInCapture =错误;

    pCaptureInstPrm = capturePrm.vipInst[0];
    pCaptureInstPrm->vipInstId = SYSTEM_CAPTURE_INST_VIP0_PORTA;
    pCaptureInstPrm->videoDecoderId = SYSTEM_DEVICE_VID_DEC_TVP7002_DRV;
    pCaptureInstPrm->inDataFormat = SYSTEM_DF_YUV422P;
    pCaptureInstPrm->标准 = SYSTEM_STD_1080p_60;//SYSTEM_STD_AUTO_DETECT;
    pCaptureInstPrm-> numOutput = 1;

    pCaptureOutPrm =&pCaptureInstPrm->outParams[0];
    pCaptureOutPrm->dataFormat = SYSTEM_DF_YUV420SP_UV;
    pCaptureOutPrm->scEnable =错误;
    pCaptureOutPrm->outQueId = 0;
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anuj、您好、感谢您的回复。

    我的源视频模块包含一个定制的 OMAP-3530 LCD 接口。 它使用40引脚柔性电缆连接到显示器。

    显示屏的输入为16位422 YCbCr。 Y[7:0]提供8个引脚、而 CbCr[7:0]提供其他8个引脚。 我将在这里移除显示屏

    电缆接口通过 TMDSCSK388锁存到自定义载波卡。 它与连接 DM388_CSK 的摄像头相同。

    通过硬件连接、到载波卡的输入视频将到达 DM388的 VIN[0] A 端口。

    现在、视频仅连接到 VIN 端口 A、

    我没有对软件 IPNC_RDK 3.9.0进行任何更改、它与 DM388_CSK 应用程序相同

    谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    VIN[0]应连接到 TVP7002或 TVP5158芯片。
    请找到这个。
    您需要在捕获链接参数中设置 videoDecoderId 以启动特定的设备驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    /ti/ipnc_rdk-3.9.0/Source/ti_tools/hdvpss_01_00_01_37/packages/ti/psp/examples/common/vps/chains/src/chains_singleChCaptureTvp7002.c 中

    我有

    for (vipInstId=0;<capturePrm.numVipInst; vipInstId++)

    pCaptureInstPrm = capturePrm.vipInst[vipInstId];
    pCaptureInstPrm->vipInstId = chainsCfg->VipPort;
    pCaptureInstPrm->videoDecoderId = FVID2_VPS_VID_DEC_TVP7002_DRV;
    pCaptureInstPrm->inDataFormat = FVID2_DF_YUV422P;
    pCaptureInstPrm->标准 = FVID2_STD_1080i_60;
    pCaptureInstPrm->frameCaptureMode = false;
    pCaptureInstPrm->FieldsMerged =真;
    …………
    …………

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    是的、这是使用 TVP7002芯片进行捕获的示例。
    但首先、您需要从载板原理图中了解您的视频输入连接到哪个视频解码器芯片。
    如果是其 TVP5002、则可以继续执行上述由我共享的参考参数示例。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anuj:

    承载卡没有 TVP7002、CC 与 TMDSCSK388的 J3、J4和 J5连接器相连。 我相信芯片在 DM388内部

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在此处查找 TVP7002 DS。 TVP7002是一款外部 IC、可根据需要选择性地安装在您的定制载板上。  

    www.ti.com/.../tvp7002.pdf

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    抱歉、我的设置中没有 TVP7002。

    谢谢、
    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、
    如果没有任何类型的视频解码器芯片、您将无法捕获、因为这些芯片负责从输入源获取输入并馈入 VIN[0]端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Anuj。

    我有一个疑问、在 DM388_CSK (TMDSCSK388 + TMDSCSKCC)中、摄像头与承载卡连接。
    我看到摄像头输入直接提供给并行 CAM 输入、因此在这种情况下、我们不需要任何视频解码器?

    因为我无法在 TMDSCSKCC (承载卡)中找到任何解码器。
    这是如何工作的?

    谢谢、
    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    您能否在我的电子邮件 ID anuj.gupta@pathpartnertech.com 上分享您的承运商卡原理图。
    我们将以更好的方式向您提出建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin、

    希望您已经检查了 HDVPSS 接口详细信息。 请找到参考 链接 www.ti.com/.../spruhi7a.pdf。

    DM38X 支持2种类型的视频处理引擎、即 ISS 和 HDVPSS。 通常摄像头传感器连接到 ISS 而不是 HDVPSS。 有关可用接口的更多详细信息、请参阅 HDVPSS 数据表。


    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您计划连接哪种类型的视频源? 是摄像头传感器还是摄像头记录器等? 很高兴澄清问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nithin、

    您能否共享一个方框图、该方框图将说明您的 OMAP 板与 DM388CSK 的连接。
    在方框图中、请尝试显示引脚连接(例如 J15、所有引脚都将信号作为输入)。
    我们检查了您的原理图、您的载波卡上有一个 J15连接器。 我希望您在此接口上连接 OMAP 板。
    您可以通过我的邮件共享方框图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ravikiran:

    我已经详细介绍了 HDVPSS 文档。 HDVPSS 可接受16位422 YCbCr 输入。 我的视频源是一个视频处理模块、黑色框内装有摄像头和其他处理器。 我的目标是点击显示屏界面上的16位 YCbCr