This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3517:配置内存缓存

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/617537/am3517-configuring-memory-caching

器件型号:AM3517

您好!

我正在尝试找到 cortex A 寄存器,用于将存储器空间定义为可高速缓冲或不可高速缓冲。

我一直在 TRM 中搜索、但在存储器映射中找不到它。

是否存在默认定义为不可高速缓存的内存空间?

感谢您的帮助、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工厂团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Biser、

    是否有人可以检查此问题?
    是否有任何示例显示如何执行该操作?

    谢谢、
    已运行
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已上报请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    存储器属性通常在 MMU 中设置。  您可以在 arm.com 网站上的 cortex-A8 ARM TRM 中获取有关设置 MMU 的所有详细信息。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的回复、
    在 AM37x 存储器映射中看不到 cortex A8寄存器的部分。
    我们如何访问它们,即它们位于哪个地址?

    此致、
    已运行