请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320DM8168 工具/软件:Linux
1.DM8168 (AM389x):
工具链:ARM-Arago-Linux-gnueabi
Linux : Linux 版本2.6.37+(gcc 版本4.5.3 20110311 (预发布版)(GCC))
2.SGX530: graphics_SDK_4_03_00_02
交叉编译它并安装 gsdk。
然后在 DM8168上运行 gsdk 演示:
/opt/gfxsdkdemos/ogles2 #./OGLES2Skybox2 Can't open keypad input device (/dev/input/event0) PVRShell:EGL 1.4 initialized Exit (已初始化退出)消息已设置为:"PVRShell:Unable to create surface (PVRShell:无法创建表面)"。 InitAPI 失败! PVRShell:无法生成曲面
3. Qt5:在 DM8168上进行交叉编译,将 Qt5库 CP 至 DM8168
然后运行 Qt5 QML 演示:
EGL 错误:无法创建 EGL 表面:错误= 0x3001 已中止