This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3358:USB 主机模式问题

Guru**** 2586025 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619324/am3358-usb-host-mode-issue

器件型号:AM3358

您好:

   我的主板无法使用 USB1进入主机模式。当主板启动时、它会显示消息"VBUS ERROR"。 我检查了 VBUS 和 drvbus、见图片、蓝色是 drvbus、红线是 vbus.it、看起来 drvbus 先低、然后是 VBUS 低、报告了 VBUS 错误。为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您使用的是什么软件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在 VBUS 上看不到所需的>=120uF 电容、这看起来会导致该线路压降。 请修复此问题并重试。