This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C5517:C55x 部件的现场更新解决方案

Guru**** 2587195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/632704/tms320c5517-field-update-solutions-for-c55x-parts

器件型号:TMS320C5517

您好!

TI 是否为 C5517或其他 C55x 器件提供了现场更新解决方案?

  我认为芯片支持库没有。

我还发现了类似主题的内容、但再次要求更新。

https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/293779

https://e2e.ti.com/support/dsp/c5000/f/109/t/177773

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki、您好!

    产品页面上的资源会及时更新:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    但是、您能否指定您是否正在搜索特定的内容?

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shulev、

    感谢您的回答。

    >但您能否指定您是否正在搜索特定的内容?

    让我解释 一下"现场更新解决方案"。

    我是说、用于更新 C55x 固件的示例代码。

    对于引导模式{USB、UART、McSPI、UHPI}、固件由 其主机系统管理。 向  主机系统提供新的固件就足够了。

    另一方面、   如果 C55x 从闪存或 EEPROM 等本地非易失性资源引导、TI 是否有示例代码? 我认为本地存储器应该由 C55x 管理。

    我在2012年和2013年发现了相同的讨论、但它已经过去了五年、所以我再次提出了问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    C55x DSP 的固件可通过 CCS 进行更新、但我建议您查看有关 C55x 固件更新的讨论、网址为:
    e2e.ti.com/.../1963154
    此外,您还可以在以下位置找到有关引导模式选择的详细信息:
    www.ti.com/.../spra911c.pdf
    和 SD 卡准备指南:
    processors.wiki.ti.com/.../Creating_a_SD_card_boot_image_for_C55x

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shulev、
    很抱歉让您误解了。
    我是指系统的一部分、如 Windows 更新或 iPhone 应用商店。
    或 C55x 版本的下列文档:
    www.ti.com/.../slaa682.pdf
    www.ti.com/.../slay041.pdf