This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3352:MTFC2GMDEA eMMC 引导问题

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625593/ccs-am3352-mtfc2gmdea-emmc-booting-issue

器件型号:AM3352

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好,先生

我们使用 MTFC2GMDEA eMMC 器件在 AM3352 mmc1接口中进行引导。  

此器件符合 JEDEC / MMC 标准版本4.41。

启动后、AM335x 无法检测到此器件并显示"CCCCCCC"。  

如果我们使用 mmc0启动,我们可以在 mmc1接口中读取/写入 eMMC 设备。

TI 是否有任何建议?

感谢你的帮助

BR

Yimin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    eMMC 规范为 attachede2e.ti.com/.../emmc_5F00_2gb-64gb_5F00_ctrd_5F00_441-wt.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知工厂团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    您是否有此问题的更新?

    或者 AM3352出现了无法支持符合 JEDEC / MMC 标准版本4.41的 eMMC 引导的问题。

    谢谢。

    BR

    Yimin