This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2H14:关于66AK2H14BAAWA24中的 USB 电源引脚

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619336/66ak2h14-regarding-usb-supply-pins-in-66ak2h14baawa24

器件型号:66AK2H14

尊敬的团队:

 我们正在我们的设计中使用66AK2H14BAAWA24、因为我们没有 USB 接口、

当我浏览"KeyStone II 器件硬件设计指南- sprabv0"文档时、如果不使用、则会显示"USB 电源'必须悬空或接地"。

如果我们向 "" USB 电源针脚"提供建议的电源、是否存在任何问题?

您能否列出"66AK2H14BAAWA24 中的 USB 电源引脚 "

此致、

Prasanna G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    [引用]如果我们向"' USB 电源引脚"提供建议的电源、是否存在任何问题?[/引用]
    不可以、您必须遵循建议以确保您的器件可靠工作。 这会使 USB 电源无法加载或连接到接地端。 请勿连接未使用的 USB 接口的电源。

    您可以在66AK2H14/12/06上看到第10.2节"电源"、表10-1 "电源轨"中列出的 USB 电源。

    此致、
    Yordan