请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6657 大家好、
我有一个使用 C6657的定制板。
在 上电排序期间、我们发现+V1.0_s0_DSP (CVDD1)到+V1.5_S0_DDR3 (DVDD15)电源的泄漏电压为650mV。 然后、还要确保 一个电源轨有效之间的最大间隔为100ms、序列中的下一个电源轨开始斜升。 这是否会对器件运行或可靠性产生负面影响?
提前感谢。
B.R.
OC