您好!
我的客户正在使用 C6657、他们的 PCIe 通信有问题。
DSP 使用 PCIe 引导、PC 端用作根复合体、DSP 端点用作端点。
问题在于、当将 DSP 映像从 RC 加载到 DSP 内部存储器(MSMC RAM)中时、有时数据无法正确加载。
客户执行了以下主题中建议的方法。
e2e.ti.com/.../279249
>您可以先尝试写入 IB_OFFSET、然后添加对该寄存器的回读、再开始数据流写入。
=>通过执行上述方法解决了问题。
>您可以尝试在 RC 中找到宽松的排序相关寄存器(例如 TLP 配置寄存器、器件控制寄存器)以禁用此功能。
=>但是、上述方法没有解决问题。
我们有以下问题。
问题1:客户禁用了宽松订购功能、但问题没有解决。 您知道原因是什么?
问题2:映射完成并进行入站偏移处理后是否需要等待一定的时间?
这是否也是 DSP 的要求规范?
此致、
H.U