This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 确认 INTMASKEDR1/INTSRCR1上 TX 位的时序

Guru**** 2582105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615992/confirm-the-timing-of-tx-bit-on-intmaskedr1-intsrcr1

器件型号:TMS320C5505

尊敬的 TI 专家:

请告诉我 由 USB 内核设置 INTMASKEDR1/INTSRCR1上 TX 位的时序吗?

-完成向目标端点发送数据的操作后
-到达目标端点的数据时
等等。

我查看了数据表、但找不到有关此说明的信息。

此致。
Kaka

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kaka、

    我已将此内容转发给 C55x 专家。 他们的反馈应发布在此处。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    请问您能回答我的问题吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们需要在本周内回答这个问题。 请在星期五之前提供答案吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我正在等待您的团队反馈... 你有更新吗?

    此致。
    Kaka
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Kaka-San
    很抱歉耽误你的答复。 未来几天、首席工程师不在办公室、我将检查他是否有此类信息。 可能需要几天时间、具体取决于我们是否有此类信息。
    尽管您的问题提到了"时序"、并且希望数据表中包含此类 informatino、但我认为您所问的基本上是什么原因导致 USB 控制器寄存器中的 TX 位被置位? 因此、您正在寻找 TX 位设置行为、而不是设置所需的时间、我是否正确解释了这一点? 请确认

    此致
    Mukul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kaka-San、

       当端点 n 的 TX 发送完成、或者在另一个字中、 当端点 n 的 TX FIFO 中的数据已经发送到 USB 主机时、TXN 位被置位。

    此致、

    Ming