This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/AM3351:使用 Starterware 保护内存

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/622466/starterware-am3351-memory-protection-with-starterware

器件型号:AM3351

工具/软件:Starterware

您好!

我在 AM335x Starterware 中看到 MMU 在不同存储器空间/分区中的参考用法。

它是否提供内存保护?

如果不是-如何添加内存保护?

此致、

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 Starterware 不再是受支持的软件产品、因此 TI Starterware 论坛现已不再接受新帖子的发布。 有关 Starterware 和迁移的更多信息、请参阅此 常见问题解答。 由于 Starterware 提供的功能现已包含在 TI 用于 RTOS 的软件开发套件(SDK)中、因此与此功能相关的问题现在会通过器件论坛(由其团队生产这些 SDK)进行传递。