This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TMDXIDK5718:来自 PCIe RC 器件的 GPIO 控制

Guru**** 2582675 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDK5718

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/615700/linux-tmdxidk5718-gpio-control-from-pcie-rc-device

器件型号:TMDXIDK5718

工具/软件:Linux

您好!

请向我提供有关如何满足以下要求的建议。
我的客户想知道 PCIe EP 器件中应修改的源代码。

- TMDXIDK5718上的 PCIe 设置为 EP 模式。
- RC 主机器件控制 TMDXIDK5718 (EP 模式)并控制连接到 TMDXIDK5718的开/关 LED。

此致、

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nomo、

    从概念上讲、它应该通过将 GPIO MMR 映射到 PCIe 存储器区域来工作、但这不是我们已经测试过的。 如果它不以这种方式工作、则可能需要自定义 EP 驱动器、该驱动器从 RC 中提取输入数据并配置 GPIO。

    雷克斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rex-San、

    感谢你的答复。
    是否有任何信息说明应编写什么 EP 驱动器代码?
    或者、是否有任何信息介绍如何在目标板上使用已安装的 PCIe EP 驱动程序?

    此致、

    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nomo、

    应编写一个新的端点功能驱动程序(类似于 drivers/pci/endpoint/functions/pci-epF-test.c)、该驱动程序从 RC 接收命令以控制 LED。

    雷克斯