This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TMS320C6747:无法创建示例 McASP 项目

Guru**** 2583175 points
Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/614685/rtos-tms320c6747-unable-to-create-example-mcasp-project

器件型号:TMS320C6747
Thread 中讨论的其他器件:CCStudioSYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我尝试使用 pdksetupenv.bat 和 pdkProjectCreate.bat 文件编译 McASP 示例,但在创建项目时遇到错误。 请帮助我解决此问题

我已将 CCS 版本安装为:5.3.0.00090

========================================================================================================================================================
配置:
  SoC            :  OMAPL137
  板:            全部
  端字节序         :  小
  模块         :  McASP
  处理器      :  DSP
  pdk_short_name :  C:\ti\pdk_OM~1\packages/
========================================================================================================================================================
正在检查配置...
完成
========================================================================================================================================================
GGR
C:/ti
  pdk_PARTNO        :OMAPL137
  pdk_Eclipse_ID    :com.ti.pdk.omapl137
  RTSC_platform_name:ti.platforms.evmOMAPL137
  rtsc_target       :ti.targets.elf.c674
  CCS_DEVICE        :“com.ti.ccstudio.deviceModel.C6000.GenericC674xDevice"
(小部分
检测 PDK 中的所有工程并将其导入到工作区 C:\ti\pdk_OM~1\packages/MyExampleProjects 中
检测到的测试项目:McASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject

--------------------------------------------------
正在创建项目'MCASP_Audio_evmOMAPL137_c674xExampleProject'...

 !错误:未知 RTSC 产品类型 ID 'com.ti.pdk.omapl137'!
   注:请参阅以下可用 RTSC 产品类型 ID 列表(方括号中的显示名称仅供参考):

       TI.mas.DSPLIB.c674x [DSPLIB C674x]
       com/ti.sdo EDMA3 [EDMA3低电平驱动器]
       com.ti.rtsc.IPC [处理器间通信]
       com.ti.rtsc.sysbios [SYS/BIOS]
       com.ti.uIA [系统分析器(UIA 目标)]
       com/ti.rtsc.XDAIS [XDAIS]
       com.ti.pdk.k2g [k2g pdk]

正在复制 macros.ini
系统无法找到指定的路径。
       已复制0个文件。
未检测到工程
项目生成完成
(小部分

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们将对此进行研究。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yordan、您好!

    感谢您的回复。 我是 OMAPL137/C674x/C6000平台的初学者。 请为我提供正确编译 CCS 工程所需的正确安装步骤(所需软件)。

    在 Windows 10中安装 CCS v5.3.0.00090时、会出现类似的弹出窗口

    "Code Composer Studio v5在 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\Current Version 上不受支持 产品名称 REG_SZ Windows10专业版

    是否要继续安装?

    是继续、否退出。"

    但我必须仅将 CCS v5.3.0.00090用于 OMAPL137/C674x/C6000 (带音频子卡的 A8x EVM)。 平台。

    我关注 processors.wiki.ti.com/.../Overview_of_DA8xx_SDK_Getting_Started_Guide

    请告诉我是否遵循正确的安装文档。

    谢谢、
    Gangadhar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gangadhar、

    我假设您正在使用适用于 OMAPL137的 Processor SDK RTOS 来实现这一目标。 在创建项目之前、您在设置软件时错过了一系列步骤、我想突出显示这些步骤、以便您可以在配置这些步骤后重试。

    处理器 SDK RTOS 4.0是使用 CCSv7.1进行系统测试的、如发行说明中所述:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes

    作为入门的一部分、您需要按照此处所述了解 CCS 中的组件:
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Getting_Started_Guide
    processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Setup_CCS

    3.您需要从处理器 SDK 运行 setupenv.bat,或者至少设置 PDKProjectCreate:
    processors.wiki.ti.com/.../Rebuilding_The_PDK

    附加步骤集 tools_install_path= ,如果在 C:\ti\ccsv7中安装了 CCS,则设置
    设置 tools_install_path=C:\ti

    现在、您应该已经完成了 CCS 和 Processor SDK RTOS 安装、并且可以使用 pdkProjectCreate 重建驱动程序并创建 CCS 项目

    此致、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Rahul。 我的问题现已解决。