This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DM3730:Windows XP 至 Windows 7 TI Flashv1.6不工作

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: DM3730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625119/dm3730-windows-xp-to-windows-7-ti-flashv1-6-not-working

器件型号:DM3730

您好!

多年来、我们一直在使用 TI 闪存 v1.6编程工具对 DM3730进行编程。  我们最初从 Windows XP 开始、但我们的生产车间(与许多领域一样)已被迫迁移到 Windows 7。   迁移到 Windows 7需要几个月的时间、包括对 DM3730进行编程的 PC。  我的任务是迁移该应用程序、并且能够在许多小时的调试中迁移该应用程序。  随着时间的推移以及旧硬件可能出现故障、我一直在努力在新 PC (例如 Dell Optiplex 5050)上实现此功能、并且遇到难以调试的问题。  编写了一个脚本、我可以看到的唯一失败是使用 OMAPFlash.exe 命令行时脚本超时。  我可以在较旧的 PC 上安装相同版本的 Windows 7 32位、它可以正常工作、但似乎无法使其与较新的 PC 正常工作。

 

是否有任何对 Windows 7和使用闪存 v1.6工具对 DM3730进行编程的支持、或者是否有适用于 Windows 7的更新软件工具?  我已经浏览过互联网、我发现的只是几年前关于这方面的问题、但没有关于如何实施的真正答案。

 

我们非常感谢您提供的任何信息、建议和/或支持、以便使我们的编程系统能够在新硬件上正常运行。  

谢谢、

David