This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6655:C665x NAND 启动公告

Guru**** 2583445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633266/tms320c6655-c665x-nand-boot-advisory

器件型号:TMS320C6655

根据此帖子、勘误表中有一条有关 NAND 引导的建议、但我没有找到它的勘误表。 它不会发布?

e2e.ti.com/.../335996

我的问题是什么是全速、它是否可配置用于引导?

当 C6657/C6655 处于全速时、从 NAND 闪存器件引导将失败。 问题的根本原因是 NAND 器件没有足够的时间来完成 DSP ROM 代码发送给它的初始 RESET 命令。 发送 RESET 命令后 、DSP 执行等待循环(用于超时)。 此等待循环允许在停止并声明 NAND 未正确响应之前的最大迭代次数。 等待循环不允许 NAND 有足够的时间来完成其初始复位序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我找不到这样的勘误建议。 我已通知团队进行确认。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    勘误表文档自几年前我报告以来未更新。 勘误表确实会将此问题纳入具有相同问题的 TCI6614器件中、因此请参阅此处勘误文档中的建议20中有关此问题的详细信息:
    www.ti.com/.../sprz370e.pdf

    我们通过在器件上执行 CPU 复位并在 POR 后重新运行 ROM 引导加载程序来确认 C6657存在相同的问题。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    Rahul