This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/66AK2H14:CPSW 基准代码中不存在 MDIO 接口代码

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2H14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/624046/rtos-66ak2h14-mdio-interface-code-is-not-present-in-cpsw-referrence-code

器件型号:66AK2H14

工具/软件:TI-RTOS

尊敬的先生:

我们使用的是66AK2H14处理器、因为 K2H 不支持 EMAC 驱动程序、如链接"">processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes"所示。 我们将 CPSW 用于以太网驱动程序。

我们使用以下驱动程序-"pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/emacExample/src/armv7/BIOS/cpsw_mgmt.c"。 但在此代码中、他们提到了可以通过 MDIO 完成 PHY 配置、并将其称为 Init_MDIO (void)函数、但对于该函数、不存在定义。 因此、我想请您推荐用于 CPSW 的 MDIO 接口的函数、您在测试 K2H 处理器时已经使用了该函数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已通知软件团队。 他们的反馈将在此处发布。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    K2H 具有数据包加速器(PA)"processors.wiki.ti.com/.../Processor_SDK_RTOS_Release_Notes"、因此它具有 PA 驱动器。 是的、您可以参考 pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/emacExample/src/armv7/BIOS/cpsw_mgmt.c

    您可以找到一些通过 MDIO 访问 PHY 的 CSL 代码或一些 GEL 文件。 这取决于您希望如何访问/编程 PHY 以及电路板设计中的地址。 没有针对 K2H EVM 的代码示例、它是空函数。 您可以查看以下 E2E:
    e2e.ti.com/.../213385

    或 CCS 下 K2E EVM 的 GEL 文件:ccsv7\ccs_base\emulation\boards\evmk2e\gel\函数:setupPhy1GbSlave

    此致、Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    感谢你的答复。

    我们使用"pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/emacExample/src/armv7/BIOS/cpsw_mgmt.c"作为驱动程序代码、并使用"pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/exoreExample/src/cultra/multicore.c"作为多核应用程序代码示例。
    我想确认您是否使用上述应用程序代码进行了测试,我们是否可以将相同的代码用于具有物理部件号88E1111的电路板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的答复。

             我们使用"pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/emacExample/src/armv7/BIOS/cpsw_mgmt.c"作为驱动程序代码、并使用"pdk_k2hk _4_0_6/packages/ti/drv/pA/example/exoreExample/src/cultra/multicore.c"作为多核应用程序代码示例。

         我想确认您是否使用上述应用程序代码进行了测试,我们是否可以将相同的代码用于具有物理部件号88E1111的电路板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、上面的代码在 TI K2H EVM 上进行了测试。 EVM 使用了88E1111 PHY。

    此致、Eric