This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM572X:USB 引导问题

Guru**** 2582665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/619235/am572x-usb-boot-issue

您好!

我们正在设计一个运行 AM572x  处理器的定制板,并打算 从 USB 磁盘启动。 我们的 USB 端口是 USB 3.0。我们 可以确保 USB3.0的硬件没有问题。我们的电路板可以 从 SD 卡启动、但无法从 USB 磁盘启动。我们甚至无法启动 u-boot。

此致

John Harden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请阅读 AM572x TRM 修订版 I 中的33.3.5节