This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5716:idk PCIe 参考时钟

Guru**** 1223560 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM9102, AM5716
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/629499/am5716-idk-pcie-reference-clock

器件型号:AM5716
主题中讨论的其他器件:CDCM9102

Nhi、

我们正在使用 AM5716器件设计自己的电路板。 作为参考、我们使用 AM571x IDK EVM。 我可以看到、在 AM571x IDK EVM 上、使用了一个额外的器件(CDCM9102)来生成 PCI Express 参考时钟。 能不能有人告诉我原因。 从 AM5716 TRM 可以看出 AM5716 应该能够 在引脚 AG15和 AH15 (?)上创建 PCIe 参考时钟。 AM5716生成的参考时钟是否存在任何已知问题?

谢谢、此致、
Patrick