This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:RTC 精度

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633472/linux-am3358-rtc-accuracy

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

您好 TI 社区、

 

我想在 Linux 系统中使用来自 am3358的内部 RTC。 在我们的应用程序中、我们需要为数据库中的某些数据设置大量时间戳。 应用程序通过 NTP 请求同步系统,但我们的系统 无法请求每个时间戳的 NTP。 我的问题是 关于 am3358的自由运行时间和内部 RTC 的精度。 是否有任何文档介绍了内部32kHz 时钟随时间推移和温度变化而使用的 RTC 的精度?

 

谢谢

Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM335x RTC 子系统不随时间推移和温度变化而定性。 如果您将其与 OSC1上的32.768kHz 晶体配合使用、则可实现最佳精度。