This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM365:TMS320DM365上 VPBE 的伽马校正表

Guru**** 2584365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616822/tms320dm365-gamma-correction-table-of-vpbe-on-tms320dm365

器件型号:TMS320DM365

您好!

是否有任何详细文档可在 TMS320DM365上使用 VPBE 的伽马校正?
例如、我想知道以下信息。

-伽马校正表的详细存储器映射、例如 RGB 顺序、位置等。
-存在使用伽马校正功能的附加设置,sprufg9中未对此进行说明。
寄存器设置与 VSYNC、HSYNC 等之间的时序关系。

Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nomo、

    您是指 VPFE 中的 ISP 伽马校正吗? 在这种情况下,请参阅 VPFE 文档( www.ti.com/.../sprufg8c.pdf)。 本文档提供了有关 R、G 和 B 伽马校正表地址和附加设置的信息。 以及偏移和斜率如何封装在存储器中等

    如果您想了解有关 VPBE 中数字 LCD 接口8位伽马校正的信息、请参阅 VBFE 文档 www.ti.com/.../sprufg9c.pdf。

    希望这对您有所帮助。

    ~ Nithin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    重新连接链节。 上面的链接似乎已损坏。

    www.ti.com/.../SPRUFG8

    www.ti.com/.../SPRUFG9
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin–San、

    感谢你的答复。
    我将检查这些文档。

    此致、

    Nomo