This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于 ADAS 项目的评估模块

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626144/evaluation-module-suited-for-adas-project

您好!

我们正在进行具有图像处理功能的车道检测项目、想知道 TI 是否有任何评估板可用于此目的?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好

    您可以使用任何 TDA EVM 通过 Vision SDK 进行车道偏离/检测。 请参阅 www.ti.com/.../TDA2EVM5777www.ti.com/.../sprt708a.pdf

    谢谢
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:
    感谢您的建议。 我已经找到了它们,但它们似乎还没有准备好订购。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kash、

    是的、这些产品不能直接通过 TI 获取、您需要选择所需的子部件"立即订购"表、然后转到 Spectrum Digital 订单页面进行购买。

    谢谢
    Alex