This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何连接到网络

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/625986/how-to-connect-to-a-network

我使用 am5728-EVM、想要测试无线连接。

root@am57xx-EVM:~# ifconfig
eth0 Link encap:以太网 HWaddr 5C:F8:21:0E:96:28
上广播多播 MTU:1500公制:1
RX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:0错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:0 (0.0 B) TX 字节:0 (0.0 B)
中断:107

LO 链路环接:本地环回
iNet addr:127.0.0.1掩码:255.0.0.0
inet6 addr:::1/128范围:Host
正在运行 MTU:65536公制:1的上环回
RX 数据包:263错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:263错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:0
RX 字节:271702 (265.3 KiB) TX 字节:271702 (265.3 KiB)

wlan0 Link encap:以太网 HWaddr E0:E5:CF:9B:51:B1
iNet addr:192.168.0.24 Bcast:0.0.0.0掩码:255.255.255.255
inet6 addr:fe80:e2e5:cfff:fe9b:51b1/64范围:链接
运行多播 MTU:1500公制:1的上广播
RX 数据包:1540错误:0丢弃:0超限:0帧:0
TX 数据包:132错误:0丢弃:0超限:0载波:0
冲突:0 txqueuelen:1000
RX 字节:137179 (133.9 KiB) TX 字节:14478 (14.1 KiB)

root@am57xx-EVM:~# iw dev wlan0 link
连接到78:54:2e:89:08:A1 (在 wlan0上)
SSID:D-Link_DIR-600
频率:2412
RX:101614字节(932个数据包)
TX:6672字节(88个数据包)
信号:-50dBm
TX 比特率:72.2Mbit/s MCS 7简版

BSS 标志:短时隙时间
DTIM 周期:1.
信号灯内部:100
root@am57xx-EVM:~#

我使用"ping <a href="">www.google.com">www.google.com"">www.google.com " 、但遇到以下错误:

root@am57xx-EVM:~ ping www.google.com
Ping:地址"www.google.com 错误"
root@am57xx-EVM:~#

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Saman:

    我建议您采取几个步骤来调查您的问题:
    1. ping 网关的 IP 地址。 如果您不确定 IP 网关、可以使用"route -n"命令进行检查。
    如果您成功 ping IP 网关、则应转至下一步。 如果 ping IP 网关失败、则表示网络(WiFi)连接有问题。
    2.在对 www.google.com 执行 ping 操作时,应检查 DNS 配置是否正在执行
    CAT /etc/resolv.conf
    您应该验证名称服务器 IP 地址是否为真正的 DNS 服务器,并尝试对其执行 ping 操作。
    如果没有名称服务器(DNS)配置,您可以按照以下说明对其进行配置:
    support.rackspace.com/.../

    BR
    Tsvetolin Shulev