This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/AM3358:将 DDR2更改为 DDR3、需要接触哪些文件以及在哪里?

Guru**** 2580095 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626076/linux-am3358-changing-ddr2-to-ddr3-what-files-need-to-be-touched-and-where

器件型号:AM3358

工具/软件:Linux

在 Beagle Bone Black 上替换 DDR2以使用 DDR3。  

1) 1) Beagle Bone Black 是 AM3358吗?

2) 2)为 u-boot 和内核 Linux 4.4.4.86-bone19启用 DDR3需要哪些文件以及需要接触哪些文件?

3) 3)启用 DDR3的默认 u-boot GPIO 是什么?它在哪里列出?   DDR3的所有 DDR 更改是否位于 u-boot/board/ti/AM335x/mux.c 中?

4) 4)如果 用于启用 DDR3的 GPIO 已针对电路板进行更改、如何重新映射默认 GPIO?

5) 5) Beagle Board Black 是否所有需要更改的引脚多路复用器都位于 u-boot AM335x/mux.c 中?

6) 6)  Beagle Bone Black 的器件树位于何处、内核中的引脚复用更改在何处?

7) 7)自定义 Beagle Bone Black 需要哪些预启动更改、而 DDR2更改为 DDR3是唯一的更改?  BBB 上是否使用了 IPL 引导固件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我想您已经在 Sitara 论坛上发布了完全相同的问题。 我已经回答了。 请勿打帖子。

    我要关闭此主题。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉。 在三次发布另一个帖子后、刚刚看到了此消息。