This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/Am4378:从 eMMC 引导的最小 defconfig

Guru**** 2584675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633090/linux-am4378-minimal-defconfig-to-boot-from-emmc

器件型号:AM4378

工具/软件:Linux

您好!

 我想构建一个尽可能快地启动的内核

 它必须能够从 eMMC 引导、在 mmc0上具有 UART 命令行支持和 WiLink 单元支持

 目前、我使用的是 ti-processor-sdk-linux-am437x-evm-04.01.00.06中的 tisdk_AM437X-evm_defconfig

 现在、内核加载了许多不需要的模块

 是否存在具有最小内容的 defconfig、或者在 defconfig 中可以禁用哪些内容而不会出现引导问题?

此致

 Ronny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    软件团队已收到通知。 他们将在这里作出回应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronny:

    您可以在以下位置找到有关从 eMMC 而不是 SD 卡更改 Linux 引导所需更改的说明:
    processors.wiki.ti.com/.../Linux_Core_U-Boot_User's_Guide
    我注意到、本教程与 AM572x 相关、必须在中完成 u-boot 源码更改
    u-boot//arch/arm/include/asm/arch-omap4/spl.h 而不是 u-boot//arch/arm/include/asm/arch-omap5/spl.h

    u-boot/arch/arm/mach-OMAP2/omap4/boot.c 而不是 u-boot/arch/arm/mach-omap5/boot.c
    关于最小 defconfig -没有完整的决定。 您应注释将不使用的选项。

    BR
    Tsvetolin Shulev
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsvetolin:

    感谢您提供有关 u-boot 的信息。

    是否有一些用户指南或教程提供了有关配置文件中所有可能设置的更多说明?
    menuconfig 中的一些选项说明是明确的、但很多选项没有。

    此致
    Ronny
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ronny、

    我没有关于描述所有内核配置选项的指南的信息、但 menuconfig 中提供了简短的说明、对于某些选项、可以在内核文档和源代码中找到信息。

    BR
    Tsvetolin Shulev