请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6748 大家好、
这里是否有人知道如何将 CCS v6与用于 Simulink 接口的 MATLAB 链接。
我已经针对 CCSv3.3和 Matlab 2011进行了尝试、它可以与 TMS320C6713套件配合使用、但 TI 和 MATLAB 都应该支持最新的 CCS 版本。但是没有发布与此相关的文档、如果是、请告诉我相同的过程 存在。
谢谢你