This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMIC110:是否有任何 EVM 可以评估工业网络和 USB 通信?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, TMDXICE110, AM3359

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/623184/amic110-are-there-any-evm-which-can-evaluate-industrial-network-and-usb-communication

器件型号:AMIC110
主题中讨论的其他器件: TMDXICE110AM3359

你好。

我有疑问。

是否有任何 EVM 可以评估工业网络和 USB 通信?  

我想使用 AMIC110的 USB 和工业网络。

但 TMDXICE110没有 USB 端口。

此致、

UchIDA-k

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已通知 RTOS 团队。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    目前除 TMDXICE110之外、没有其他 AMIC110 EVM 产品。 这里是什么 USB 用例? 这将帮助我们评估工业软件包中包含的功能。

    此致、
    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    AMIC110属于 AM335x 系列。 AM335x 评估模块 www.ti.com/.../tmdxevm3358 具有可用于评估的 USB 连接。 处理器 SDK 提供 USB 支持、用作工业协议的 SDK。
    遗憾的是、AMIC110 ICE 和 AM3359 ICEV2没有 USB 接口。

    David