This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:IDK DDR 设计

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/633402/am5728-idk-ddr-design

器件型号:AM5728

你(们)好

我在"AM5728 IDK 原理图"文档中查看了 DDR3原理图部分、我在 TRM 中的某个位置看到该器件每个 EMIF 最多支持16GB SDRAM。 在原理图中、我发现设计人员使用了2个4Gb 容量的 SDRAM、并想知道为什么他/她没有使用1个具有8Gb 容量的 SDRAM! 这有什么原因吗? 将会附上任何提示或指导。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    AM572x 器件具有2个 EMIF、每个 EMIF 最多支持2GB (千兆字节)、或总共支持4GB。 此 IDK 在每个 EMIF 上均配有2个16位512MB 存储器、或总共2GB。 每个 EMIF 可增加到2个16位1GB 存储器、或总共4GB。 市场上没有32位 DDR3存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Biser Gatchev-XID:感谢您的回复。
    但我不清楚! 我的意思是、为什么每个 EMIF 不使用1x16位1GB 内存(8Gb)、而不是2x16位512MB?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因为目的是具有32位宽的 EMIF。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的天! 我现在明白了
    感谢 Biser Gatchev-XID 为您提供精确的响应...