This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5728:GPIO I/O 电压

Guru**** 2559950 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/626129/am5728-gpio-i-o-voltages

器件型号:AM5728

该规格适用于 AM5728。 表示 GPIO 可在1.8V 或3.3V 下运行。 一组 GPIO、所有这些都与一个电源相关、例如 VDDSHV9、是否可以 在任意中间 电压下运行? 可能是2.5V? 我怀疑不是这样、但如果设计符合我的设计、那就更好了!

非常感谢、Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ron:

    您的理解是正确的。 设备无法正常工作。
    检查表5-4。 建议运行条件(续)、用于了解在1.8V 或3.3V 下使用 VDDSHV9时 GPIO 可运行的最小/最大值信息。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的确认。 Ron