This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DA808/810中的 ANC (自适应噪声消除)

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/616047/anc-adaptive-noise-cancellation-in-da808-810

尊敬的先生

我在中国的客户希望开发12通道 汽车音频放大器、他们希望使用 TI TMS320DA810或 DA808作为核心处理器、 但他们希望在项目中具有 ANC (自适应噪声消除)功能、他们将购买 ANC 软件、现在他们希望知道哪家供应商的 ANC 软件可以在 DA808或 DA810中运行?

您能否提供任何可以 在 DA810或 DA808中运行的 ANC 软件供应商? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们正在处理这一问题。 反馈将发布在此处。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zhimin、  

    您可能需要咨询一家名为 Arkamys (https://www.arkamys.com/)的公司、  

    他们有一个在 C674x 和 C66x 上开发的解决方案。

    联系人:Pierre-Yves Delpech  CELL:+33 (0) 6 67 29 27 77 邮件: pydelpech@arkamys.com 

    此致、

    标记